This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1电量监测计问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570425/bq27742-g1-bq27742-g1-fuel-gauge-issue

器件型号:BQ27742-G1

大家好、团队、

我们通过 BQ27742-G1电量监测计来监测电池运行状况。 (电池规格- 3.7Vdc、4600mAH、锂离子电池)

我们将通过 I2C 在 BQ27742-G1电量监测计中写入以下参数。

//子类,偏移,数据
{48、12、4600}、/*设计容量= 4600mA
{48、00、17020}、/*设计能耗= 3.7 * 4600
{80、64、3700}、/*终止电压3.7V
{80、03、4200}、/*(锥形电压)锥形电压4.2V

但问题是电池电压达到低于截止电压(3.7V)时、电量监测计仍无法断开电池、并且电池已接通并持续放电。

问题1. -上面列出的参数设置足以终止电压?
问题2. -我们必须为终止电池设置哪个参数?
问题3. -您能建议以任何其他方式终止电池吗?

随附的是电量监测计的原理图

谢谢、此致、
Mitul Tank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终止电压是监测计设置 SOC = 0%的电压。 监测计不会在终止电压时关闭保护 FET。

    请参阅 TRM 2.2.1.2:

    针对 UV Prot 延迟的测量电压()≤UV Prot 阈值时、欠压保护会打开 DSG FET 并设置 SafetyStatus ()[UVP]标志

    www.ti.com/.../sluuax0c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dominik 的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominik、您好!

    感谢您的回复。

    我代表 Mitul Tank 在该主题中发帖。

    我对终止电压有一点困惑,所以我在 Bq27742-G1电池电量监测计中遇到问题。

    我已为终止电压设置此参数:

    子类:80
    偏移量:64
    数据:3700 //Terminate Voltage 3.7V 作为我的电池配置

    我还将成功设置此参数。

    设计容量= 4600mA。
    Design Energy = 3.7 * 4600= 17020。
    (锥形电压)锥形率4.2V。

    当我读取标准命令时

    伏:3656

    充电状态:0

    剩余容量:0

    但电量监测计持续从电池提供输出。

    请向我提供一些建议,以保护我的电池处于欠压状态。




    此致

    Kalarav Parmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terminate Voltage 是您的应用程序关闭的电压。 典型值为3000mV。
    您可以将其设置为3700mV、这通常是锂离子电池的标称电压(设计电压)。 如果您将终止电压设置为设计电压、则监测计容量仿真将以3700mV 终止、您将获得极低的容量和 SOC (例如0%)。

    您需要修改的是 UV Prot 阈值。 这是监测计用于断开 FET 与电池的连接的阈值。 请参阅2.2.1.2 www.ti.com/.../sluuax0c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    感谢您的大力支持。

    根据您的建议,我看到  了 UV Prot Threshold 列 ,但最小 值为2300,最大值为3100, 默认值为2800 mV。

    但我很困惑 、我的电池特性要求3700mV 最小容量、我的目标是 以3700mV 的电压从电池上断开 FET。

    因此、我可以使用 Bq27742电量监测计对此过程执行什么操作。


    此致
    Kalarav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalarav、

    请仔细检查是否确实需要以3700mV 的电压断开 FET。 如果是、则 bq27742与您的应用不兼容。 这不是 bq27742支持的电池的典型欠压切断值。

    此致、
    Dominik。