This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:TPS40170

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591176/webench-tools-tps40170-tps40170

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我将在新的48V 至8V 降压配置中使用 TPS40170器件。 我的应用输出负载电容非常高(5mF)。 大容量电容是我添加的大容量电容、有助于满足伺服电流需求。 除非我大幅降低电容、否则 TPS40170不会启动。 仿真和原型板测试均显示 TPS40170启动、然后持续重试。 给出 webench 仿真还显示了故障情况、我目前正在修改 ILIM 和软启动。 我尚未确定正确的设置。

我是否应该能够以5mF 电容负载启动?

您能不能就如何确定需要哪些软 stat 和 Ilinit 设置向我提出建议?

此致、

Bob Ledoux

Edgetech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上、您是以 SS 设置的恒定速率为5mF 充电、最高可达8V。 所需电流= I =(C*dV/dT)+负载电流=(5E-3 * 8 / TSS)+负载电流。 您应该设置 SS 时间和电流限制、以便我保持低于您的电流限制阈值。 5 mF 看起来不是太大。