This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:重新检查 TPS53819A 设计。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590740/tps53819a-tps53819a-design-recheck

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TPS53819

你(们)好,先生  

我为客户仔细检查 TPS53819电路、发现我的客户 Ven 在另一个方面不是很高。

与 DS 相比,DS 推荐的输入电容器和输出电容器是并联的(100u//100uf//100uf),但我的客户直接使用270uF 替换。  

它会产生影响吗?

如果我们在电路中没有通知、您是否可以向我们提出一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚似乎连接到 VREG_5V_2。 在这种情况下、需要更改电阻分压器、以便 EN 引脚上的电压大于1.8V。 目前它小于1.8V。 输入端可以使用1个270uF 电容器、而不是并联100uF 电容器。

    Mathew