This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92691-Q1降压/升压问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, TPS92691EVM-752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591138/tps92691-q1-tps92691-q1-buck-boost-question

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92691EVM-752

我 想 使用 TPS92691-Q1 降压/升压模式、我从仅规格 PWM +降压/升压中获得了参考、但我不需要 PWM 输入 Put、我的输入为9~16V DC、输出为16V 1A、仅开启或关闭、您是否可以支持 ME 的降压/升压基准(无 PWM 输入)、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92691EVM-752设置为降压/升压(升压到电池)、可通过9V-16V 输入在1A 输出下提供16V 电压。 如果您不需要 PWM 调光、只需填充 R22并移除 Q1、Q2、D2、R2和 R5。 这是一个很好的设计。

    此致、

    克林特