This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61180:使用电阻器测试负载的 TPS61180运行

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568971/tps61180-tps61180-operation-using-resistor-test-loads

器件型号:TPS61180

您好!
是否有人在 TPS61180上使用电阻器测试负载时有过任何经验? 使用电阻器、我们发现故障保护 PFET 不会正确导通。 在旁路故障 PFET 的情况下、电阻器测试负载表现良好。 我们已经找到了一种可能的解决方法来允许故障 PFET 导通、我们想了解我们的解决方案在生产测试环境中是否可靠。

我们的产品应用中的 LED 负载未发现故障 PFET 导通时出现问题、PFET 在每个灯串中使用7个串联 LED、从而产生大约22V 的输出电压(阳极)电平。 对于21.6mA、ISET = 57k。  系统 Vbat = 7.4V 标称值。

对于我们的测试装置中的1.33k 电阻器负载、在故障 PFET 旁路的情况下、Vout 正确上升至29V。 但是、当 PFET 处于线性状态时、它无法使用各种电阻器负载(例如1.0k、产生22V 电压)以及各种 IFB 组合(通过将10k 电阻器接地来断开/禁用输出)导通。 改变 EN 和 DCTRL (PWM)引脚的排序也没有帮助。 绕过 PFET 始终允许各种电阻器和 IFB 组合按预期工作。

我们发现的权变措施解决方案是首先启用 TPS61180几毫秒、时间足够长、以便内部软启动电阻器为 Vout 电容器充电至大约5V (Vbat - 2V)。 然后释放使能功能几毫秒、然后重新启用。 然后、每次在第二个使能时、故障 PFET 都正确启动。 如果在第二次禁用和重新启用之前等待过长(几秒钟)、Vout 电容器将放电至1.0V 以下、故障 PFET 将再次不启动。 输出电压必须高于1V 才能使第二个重新启用工作。

下面的第一行波形显示了 Vout (阳极)和 LED 负载下的故障信号。 第2行波形使用电阻器负载、Vout 最初为0V、因此故障输出仅在3us 内保持有效状态。 第3行的 Vout 最初为1V、从而产生与 LED 负载相似的波形。

我们可以将此权变措施程序用于我们的生产测试、因为我们可以在输出电容器放电之前很早重新启用、从而保持远高于1V。 但是、如果不了解故障电路的运行情况和阈值、我们就会担心此权变措施是否可靠。 我们是否能够在数千块电路板上出现错误测试故障? 数据表未提供足够的电路详细信息来了解故障阈值和时序。

我们更喜欢在生产测试环境中使用电阻器负载而不是 LED、以便在多个测试装置之间实现更好的测量稳定性和相关性。

非常感谢。
Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert。
    您能否为我们提供具有额外输入 Cin、EN 和 PWM 的波形? 我们的设计工程师建议您确保在切换 EN 引脚之前将 Vo 充电至足够高的电压。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的评论。  下面是增加 Cin、EN 和 DCTRL (PWM)的几个波形。   在这些捕获中、我已将 DCTRL (PWM)连接到 EN、从而允许两者同时上升。  我们发现 EN 之前或之后的定序 PWM 不会影响故障 PFET。  我们的产品设计将 Cin 连接到我们的3.3V 电源轨、当我们的产品通电时、该电源轨始终存在。  CH4波形简单地显示了引脚6附近100nF 0201电容器顶部的 Cin 电压电平。

    我们希望设计工程师的评论能够帮助我们更好地了解电阻器负载的故障触发、以及我们的权变措施测试方法为什么在 Vo 充电超过1V 的情况下再次启用、从而使故障 PFET 能够正确保持导通。  我们的测试序列计划是将 ENABLE 设置为高电平18ms 至20ms (确保 Vo 充电至 Vbat 减去2V = 5V)、然后将 ENABLE 设置为低电平18ms 至20ms、然后在 Vo 上的充电大幅降低(保持高于4.5V)之前将 ENABLE 设置回高电平。   我们是否在故障电路中利用了任何关键时序或电压阈值、这些时序或电压阈值现在似乎对我们来说还不错、但在未来的组件工艺中可能会出现很多变化?

    非常感谢你的帮助。

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在启动期间有一个消隐时间窗口来避免电力线 FET 关断、我可以考虑电阻器与 LED 之间的唯一区别是初始 Vout 斜升速率、您是否使用 LED 灯串测量了 Vo、故障信号?

    - Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng、
    感谢您的评论。 请参阅我的第一条包含6个波形的消息。

    第1行、共2个波形使用 LED 负载、显示了输出电压(阳极输出)和故障引脚。 每个灯串中的 LED 负载为7个串联、从而产生大约22V 的输出电压(阳极)电平。 对于21.6mA、ISET = 57k。 VSYStem (Vbat)= 7.2V。

    下一组2个波形显示了 Vout 初始= 0V 时的1k 电阻负载。 Vout 初始= 1V 时、最后一组2个波形具有1k 负载。 当 Vout 初始= 1V 时、请注意 Vout (阳极)软启动斜坡波形与 LED 负载类似(约5V/10ms)。

    我同意、我们希望故障电路在软启动斜坡期间包含消隐时间、但我的电阻器负载波形显示、当 Vout 初始= 0V 时、故障电路在3us 内快速触发。 当 Vout 初始值< 1V 时、在3us 内可以检测到什么故障电路?

    感谢你的帮助。
    Norbert