This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:BQ27546阻抗跟踪与再充电状态下的 SOC 相关

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590733/bq27546-g1-bq27546-impedance-tracking-relate-to-soc-in-the-recharge-state

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我的器件中当前使用的是 BQ27546-G1。 此时、该器件可在100% SOC 时充满电。 使用4.2V 充电电压正确设置了 CHES_ID 0105 (LiCoO2/CAR-3)。 电池容量为165mAh。 我目前正在使用 BQstudio 和 EV2300。

但是、我遇到了这样的情况:

-如果在充满电48小时以上后仍将设备留在充电器中,我可以看到 SOC 读取速度缓慢。 例如、4.167V SOC 时的电池电压读数为98%;4.152V SOC 时的电池电压读数为97%;4.141V SOC 读数为95%;4.118V SOC 读数为93%。 在电池电压降至4.1V 之前、充电器将触发再充电过程以加注电池电压、并在4.194V 电压下再次达到100%。

我知道电池泄漏、因为电量监测计消耗电池单元的能量、因此电池电压可能需要几天的时间才能降至4.1V。  

我的问题:SOC 是否正确读取? 我能否改善这种情况,因为有时它可能会使用户感到困惑?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的 BMS 设计看起来工作正常、但如果没有负载电流或负载电流非常低、则可以通过应用下表中列出的省电模式来降低 SOC 压降:

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我看不到该表。 是否可以再次上传? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是器件数据表第5页"8.5电源电流"中的表格。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 正常模式消耗100uA。 很多!