This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:UCC27714 EVM 磁性元件。

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570009/ucc27714evm-551-ucc27714-evm-magnetics

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC27714

大家好、团队、


您能不能帮助了解有关 UCC27714 EVM 磁性元件的信息。 客户正在请求此信息。

感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishen、

    我正在尝试连接到原始设计器、并将很快返回给您。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    感谢你的帮助。 您是否有磁性元件文件的更新?

    此致、

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishen、

    我与 Wei 在同一个团队中工作、并将帮助解决这些请求。 我已经申请了 Vitec 电感器和变压器的数据表、并且应该很快收到这些数据表。 并将在我收到文件时附加这些文件。

    可在该链接中找到脉冲 PE63587电流感应变压器规格。

    pulseeng.com/.../P578.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Richard。 您是否收到了 Vitec 提供的数据表?

    此致、

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishen、

    我已经收到了 Vitec 的数据表、并将附在本帖子中。 如果在查看这些文件时遇到问题、请访问 know.e2e.ti.com/.../60P964_5F00_060710.pdfe2e.ti.com/.../75P8107_5F00_012913.pdfe2e.ti.com/.../75P8108_5F00_082611.pdf