This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:有关"fast-trip"特性的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181157/tps274160-questions-regarding-the-fast-trip-feature

器件型号:TPS274160

我对快速跳闸功能有一些疑问(请参阅 DS 中的 P18顶部)
这些问题在数据表中没有答案、但对于了解系统运行非常重要。

我知道"使能到短路"="使能到电容负载"、这两种情况都将在小过冲后将电流限制到设定的阈值。
我知道"快速跳变"仅在通道已启用后发生、并出现突然的电流尖峰(对 GND 进行热短路)。

1) 1)启用通道后、"快速跳变"激活多长时间? (必须有一些传播延迟)
2) 2)电流尖峰是什么? (即、设定电流限制为1.6倍)
3) 3)数据表显示响应时间小于1[us](通常)-但最坏情况下的响应时间是多少? 5[us]? 10[ms]?
4) 4)数据表显示快速跳变后"通道被禁用"。 但接下来会发生什么情况?
通道是否自动重试? 如果是、它在尝试再次启动之前从关闭状态开始有多长时间?
如果存在自动重试、那么我假设重试时会恢复到限流/热关断状态、而不是关闭通道、对吧?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系。 由于这些问题特定于内部设计、我们将与设计团队联系、并与您联系。  由于人们现在正在休假,反应可能会有延误。

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们从设计中获得了一些反馈。

    一般而言、我们没有用于这一较旧器件的测试台、下面是估算。

    1) 1)时间估计为几 us。

    2)与 我们的新器件一样、峰值应在2.7倍时达到最大值(典型值将更小)。 再说一次、这只是一个估算值、我们没有验证。

    3) 3)最坏情况低于10us。 但在大多数情况下、它非常接近典型值1us。

    4) 4)它将重试电流限制、然后最终达到热关断。 同样、最好是客户在 EVM 上进行测试和验证。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好