请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 你(们)好
BQ25792测试结果比 EVM 板的热量更大
请检查页面是否有任何问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
BQ25792测试结果比 EVM 板的热量更大
请检查页面是否有任何问题。
您好、Swengwoo、
布局看起来合理。 EVM 在其4层的多个层上使用4层冗余电源(VBUS、PMID、SYS、BAT 和 GND)走线来提供冗余散热。 此外、为了提高转换器效率、您可以将 Fsw 从1.5MHz 降低到750kHz、但 您需要将电感增加到2.2uH。 如果2.2uH 电感器具有更高的 DCR、则电感器可能会有更大的损耗(和热损耗)、这可能会抵消任何效率优势。
此致、
Jeff