This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm3480:是否有引脚兼容且空载功耗极低的替代产品?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590875/lm3480-is-there-a-pin-compatible-alternative-with-very-low-no-load-power-consumption

器件型号:LM3480
主题中讨论的其他器件:TPS709

我尝试在不修改 PCB 的情况下降低现有设计的功耗。  

是否有具有较低电流消耗的类似器件?  正常的输出电压消耗为8mA、但在睡眠模式下、仅需80uA。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruaridh、

    我找不到任何引脚兼容的 LDO、它们的输入电压为30V、会降低静态电流。 您可以查看 TPS709、但它不是引脚兼容的、需要您更换电路板。 如果您在无负载的情况下更改为此稳压器、电流消耗将为1.4uA (典型值)。 使用 TPS709的另一个优势是它有一个使能引脚、此引脚可被用于关闭稳压器并减少电流。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的标称输入电压为12V。 电压降至24V 是否会打开更多选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruaridh、

    遗憾的是、您使用的输入电压大于12V 的 LDO 似乎没有任何引脚兼容的引脚。

    此致、
    标记