This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:无电池时的5Hz STAT 频率

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303JEVM, BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181180/bq25303j-5-hz-stat-frequency-without-battery

器件型号:BQ25303J

你(们)好。

我计划在 具有可选电池的器件中使用 BQ25303J。  我已经使用 BQ25303JEVM 开发板测试了无电池情形、 我的视频中的 D2 (STAT) LED 以大约5Hz 的频率闪烁

根据数据表、STAT 在发生任何故障时应始终以1Hz 的频率闪烁。 未连接电池时、它如何以5Hz 的频率闪烁? 此频率是否与无电池情形特别相关? 如果是、是否存在与不同故障情况相关的不同频率?

提前感谢您的帮助!

-Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    1Hz 闪烁频率用于连接电池时的故障。  在未连接电池的情况下、充电器仅在其 BAT 引脚上看到电容、因此充电器对电容充电、终止、电容放电、充电、终止、 冲洗并重复。  闪烁频率是 BAT 引脚处电容大小的函数。

    此致、

    Jeff