This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:带有超级电容器的纹波

Guru**** 2527850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175580/bq25713-ripple-with-super-caps

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

您好、TI、

我目前有 BQ25713-EVM、我使用它将4个2.7V 30F 超级电容器充电至10.4v。  第一、当电压达到设定点时、我观察到较大的纹波;第二、当我达到设定点时、我想将 VSYS 切换为12v、但这会导致 Vbat 降至5伏、然后缓慢地重新充电至10.4v。   

我的寄存器设置如下:

{{CHRG_CURRENT、0x0000}、
{CHRG_OPTION _0、0x0606}、
{CHRG_OPTION _2、0x0275}、
{ADC_OPT、0x80FF}、  
{CHRG_STATUS、0x0000}、  
{MIN_SYS_VOLT、0x0C00}、
{MAX_CHRG_VOLT、0x2740}、  
{CHRG_CURRENT、0x0A00}、  
{IIN_HOST、0x4000}、  
{CHRG_OPTION _1、0x8210}、  
{CHRG_OPTION _0、0x060E}};

当 Vbat 达到我的设定电压时、我将 MinSysVoltage 更改为12v、Ive 还尝试先禁止充电、然后将 VSYS 设置为12v、但在这两种情况下、我都将 VBAT 降至5V

黄色= VSYS、

浅蓝色= Vbat

粉色= batdrv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我想了解您为什么要在充电期间更改 VSYSMIN? 您可以将 VSYSMIN 设置为12V、并为电池充电、即使电池电压低于12V (BATFET 处于 LDO 模式)。 优先考虑系统调节。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标 VSYSMIN 为12伏、但我的 VBAT 为10V。  我将 VSYSMIN 设置为一个低电平值来启用快速充电模式、然后在我到达 VBAT 后禁用充电、然后我想将 VSYS 更改为12伏、否则 需要大约150-200秒来为超级电容器充电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我知道。  对于这些器件、我们提供了建议的超级电容器充电过程、以绕过预充电模式。

    当 VBAT < VSYS_MIN 时,BQ25713有一个384mA 的预充电电流钳位,但是可以通过禁用 BATFET 的 LDO 模式(ChargeOption0位[2]= 0)来避免这个384mA 的钳位。 在这种情况下、BATFET 完全导通、BQ25713将施加最大快速充电电流。

    –请注意,由于 BATFET 完全打开,因此 VSYS 不会独立调节到高于 VSYS_MIN 的水平。

    您可以尝试这种方法吗?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    Walter 已经尝试过这种方法、但遗憾的是、它没有解决问题。 为了重复此问题、他使用高于 VBAT 的 VSYS 来控制 BQ25713。  当 VSYS 达到12v 且 VBAT 达到10V 时、似乎会导致纹波。   

    你有其他建议吗?

    此致、

    Lucas Pucheta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lucas、对于其他一些上下文、我将按照应用手册 SLUA913中的说明为 VBAT 运行2m Ω RSR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    您能否提供您使用我建议的方法(即寄存器设置顺序)尝试的分步方法?

    当 BATFET 关闭时(当 VSYSMIN 设置为12V)、电容器必须放电到系统中。 原始图上的时间刻度非常宽、您能否提供缩小 BATFET 关断时间的示波器截图?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、当我按照建议实施非 LDO 模式时、充电器和电池正常运行、但是我被限制为10V 的系统电压以匹配我的 VBAT。  

    我的当前设置是配置寄存器

    {{CHRG_CURRENT、0x0000}、
    {CHRG_OPTION _0、0x060D}、  
    {ADC_OPT、0x80FF}、
    {CHRG_STATUS、0x0000}、
    {PROC_HOT_STAT、0xA800}、
    {MIN_SYS_VOLT、0x2F00}、
    {MAX_CHRG_VOLT、0x2740}、  
    {CHRG_CURRENT、0x0180}、

    {CHRG_OPTION _2、0x0275}、  
    {CHRG_OPTION _1、0x8210}、  
    {CHRG_OPTION _0、0x070E}};

    我当前的设置是如上所述设置寄存器并让其运行过程、不幸的是、当 VBAT 充电时 VSYS 会下降、VBAT 和 VSYS 都会出现纹波。  

      

    在此图中可以看到、VSYS 基本上跟踪 VBAT、即使它应该处于 LDO 模式、然后给我一个纹波并下降到 VBAT。  

    使用2m Ω 电阻器运行是否会影响 LDO 调节系统电压和电池电压的能力?   

    我在数据表的第56页看到它的内容

    "BATFET 在充电时或在补充模式下完全导通、并且电压差
    是 BATFET 的 VDS。 系统电压调节比电池高160mV
    BATFET 关闭时的电压(无充电或无补充电流)。"

    这是否意味着一旦 Vbat 充满电、就不可能有更高的 VSYS?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我将在内部与我的一些团队成员进行讨论、并在明天回复您。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    LDO 模式仅适用于适配器存在的情况。 否则、系统通过 BATFET 连接到电池、并跟踪这些电压。 您的应用程序是否打算让适配器始终存在?

    关于我上周发送的"LDO 模式"位、默认情况下启用 LDO 模式。 这意味着 BATFET 在低于最小系统电压时作为 LDO 运行、并且可以将系统调节为高于电池的电压。 这会将充电电流限制为384mA、因此您必须绕过最小系统电压才能进行快速充电。 通过禁用 LDO 模式、系统必须在充电期间跟随电池电压、因为 BATFET 将完全导通。

    与我的同事讨论后、我们认为产生纹波和电压降至5V 的原因是什么。

    超级电容器具有较大的内部电阻。 当充电停止时、超级电容器电压将由于该电阻而下降。 较高的电压纹波是该电阻的另一个指标。 当您最初设置 VSYSMIN<10.4V、并等待 CC、CV 的反射点、然后将 VSYSMIN 更改为12V 时、充电电流将恢复为预充电。  由于内部电阻、充电电流大幅降低、Vcap 会下降。

    仅需澄清一下、如果您在不将 VSYSMIN 设置为12V 的情况下将电压充电至高于最小系统电压(即将最小系统电压设置为10V、充电至10.4V、禁用充电)、您是否会发现任何问题? 我知道这不是您的预期应用、我只是想排除导致电压纹波和压降的原因。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、感谢您的回应、我们不得不购买一个新的 EVM 板、因为事实证明我们在 Q7的安全工作区之外工作。  作为参考、我们将使用4个串联的 TPLH-2R7 30F 超级电容器。

    数据表链接: https://www.tecategroup.com/products/data_sheet.php?i=TPLH-2R7/30WR16X26

    我们正在对 BQ25713进行原型设计、以替代使用开关拓扑为超级电容器充电的 LTC3350、从而保持在 SOA 范围内。  由于我们很难在20秒内为超级电容器充电、因此您是否可以替换可满足此要求的 Q7或符合要求的替代 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我假设您尝试使用>15A 的电流进行充电、以满足<20s 的要求并违反 Q7的 SOA。 我在我们的目录中没有其他我可以推荐的 FET。 您需要一个低 RDSON FET 来最大限度地减少传导损耗、我在我们的目录中看不到更好地满足此要求的任何东西。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以6安培的电流充电、CSD25402Q3A 在所有端子上短路、因此我假设违反了 SOA。  如果超过 SOA 所需的电流超过15安培、那么还有什么其他原因会导致 PFET 短路?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    我误读了数据表、在 VDS 较低的情况下、您的条件似乎接近 SOA 边界。