主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A
您好、TI、
我目前有 BQ25713-EVM、我使用它将4个2.7V 30F 超级电容器充电至10.4v。 第一、当电压达到设定点时、我观察到较大的纹波;第二、当我达到设定点时、我想将 VSYS 切换为12v、但这会导致 Vbat 降至5伏、然后缓慢地重新充电至10.4v。
我的寄存器设置如下:
{{CHRG_CURRENT、0x0000}、
{CHRG_OPTION _0、0x0606}、
{CHRG_OPTION _2、0x0275}、
{ADC_OPT、0x80FF}、
{CHRG_STATUS、0x0000}、
{MIN_SYS_VOLT、0x0C00}、
{MAX_CHRG_VOLT、0x2740}、
{CHRG_CURRENT、0x0A00}、
{IIN_HOST、0x4000}、
{CHRG_OPTION _1、0x8210}、
{CHRG_OPTION _0、0x060E}};
当 Vbat 达到我的设定电压时、我将 MinSysVoltage 更改为12v、Ive 还尝试先禁止充电、然后将 VSYS 设置为12v、但在这两种情况下、我都将 VBAT 降至5V
黄色= VSYS、
浅蓝色= Vbat
粉色= batdrv