This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 LM3488在中断模式下工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590711/why-lm3488-work-on-an-interrupting-mode

主题中讨论的其他器件:LM3488

下午好~我正在参与一个有关设计升压电源电路的项目。 我不是很专业、所以我在这里。

我正在考虑使用 LM3488 来设计电压从24V 增加到60V 的升压电源。 在调试程序中、我发现 LM3488以中断模式工作。 具有六个引脚的 DR 不时断开与输出 PWM 波形的连接。您是否遇到过此类问题? 如何解决?

我们将感谢您的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的问题移至相应的论坛。 谢谢你。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否会详细描述中断模式。 ? 您是否说 DR 波形与 PWM 波形不匹配?
    谢谢