This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:230V 交流输入,输出:120VDC (最大值),电流:50A

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950, UCC3895, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591088/lm5023-input-of-230-v-ac-output-120vdc-max-current-50amps

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28950UCC3895

您好!  

我正在进行有关 TI WebBench 的锂聚合物电池充电器仿真。 我找不到 任何有关此类高电流和电压输出的仿真。

我有这个问题,我是否可以更改 输入滤波器、MOSFET、 变压器和输出开关滤波器等电路,并仍然保留中央控制器来投标我的规格 (230V 交流输入、输出: 120Vdc 电流:50Amps)或者我是否可以使用其他 IC 代替这个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您关注 TI 的产品。 在这些功率级别下、LM5023不适合使用。 UCC28950和 UCC28951-Q1器件更适合此类应用。 这些控制器实现了一个全桥初级、将 SR 的栅极驱动信号用作输出整流器。 在120V 输出下、使用 UCC3895可能更好、UCC3895非常相似、但没有 SR 栅极驱动信号、成本更低。 在120V 时、二极管整流器可能是 SR 的理想选择。

    您还应该在 www.ti.com/.../login.shtml 上查看 TI 功率级库、查看全桥功率级下的内容。

    此致

    Peter