This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的最小工作输入电压&quot 说明

Guru**** 2316850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590469/lp5907-clarification-on-minimum-operating-input-voltage-of-lp5907

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS3702

您好!

如"7.4.2 最小工作输入电压"中所述、LP5907在 V_IN 至少为2.2V 时开始工作、并且在 V_IN 达到2.2V 或 (VOUT + VDO)之前不进行调节。 我有3.3V 芯片、这是否意味着在 V_IN 等于3.3V + VDO 之前、我不会有任何输出? 还是直至达到2.2V?

如果 LP5907 仅在 V_IN 达到 3.3V + VDO 后才激活、那么在启动时我不会遇到任何 UVLO 问题、我是否理解正确?  

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    LP5907没有任何 UVLO。 请参阅 LP5907数据表中的"7.4.2最小工作输入电压"部分。

    当 Vin+Ven 高于大约900mV 时、Vout 将开始上升。 请参阅"图3和图4。 LP5907数据表中的 Vout 与 Vin 间的关系。

    在输入电压至少为2.2V 之前、带隙基准电压电路将不会完全偏置

    在 Vin 大于 Vout+Vdo 之前、控制环路电路不会完全偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    是的、我可以看到它没有 UVLO、这就是我担心是否需要自己构建 UVLO 电路的原因。

    好的、您使用了"不会完全偏置"一段时间、这是否意味着我应该在这个范围内期望一个意外的 IC 行为? 我正在使用的 IC 器件在1.7至3.6的电源电压范围内激活。 我想将其变为3.3V。 但是、您的 IC 在2.2V 之前"未完全"偏置。 此外、如果需要、我使用的 IC 器件可以消耗一些电流、如100mA。 因此、我问 LP5970是否会出现 UVLO 问题。

    进行了比较。 这是我的第一个电源设计。 您通常如何确定 UVLO 可能是一个问题?

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "。 我问我是否有 UVLO 问题..."

    问题可能与您使用的 IC 器件有关、即 LP5907为其供电的 IC。

    您需要检查数据表以了解该特定 IC 以及任何输入电压上升时间要求。 否则、我希望它只会在输入电压足够时开始工作。

    如果 LP5907 Vin 以足够的速度从0V 上升到3.8V、则 LP5907 Vout 转换到3.3V 可能足够快、 以至于下游 IC 器件不关心。

    如果需要 UVLO、则可以使用"TPS3702高精度过压和欠压监视器"等电路来监控 LP5907输入电压并在适当时启用(或禁用) LP5907。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的 IC 没有任何电源电压上升时间的下限、但它有60ms 的上限(这是一个很大的限制。 :))。 LP5907的开通时间(数据表第6页)通常为 80us。 那么、这是否意味着"一切都正常运转"? 或者我是否应该查找其他任何参数? 我的 IC 的数据表中没有任何专门的电源规格、仅限"电源电压上升时间"和 VRIPPLE。 据我所见、LP5907是这些规格的理想候选器件。 但是、由于这是我的第一个电源设计、我只想确认何时查找 UVLO。  

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、关键项变成 Vin 到 LP5907的上升速度(或下降速度)、因为 LP5907 Vout 的上升速度不能超过 Vin。

    80us 开通时间假定在 EN 引脚变为高电平之前、Vin 稳定在 Vout+0.5V。

    此时、似乎有足够的不确定性可以保证包含外部 UVLO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP5907的 VIN 将通过一个简单的微型 USB 由 PC 或外部 USB 充电器供电。 我想那里也存在不确定性。 将 TPS3702添加到 LP5907需要占用太多空间、更不用说成本了。 我想、我将选择另一个 IC。 仍然感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后需要验证的一点。 我知道它看起来很明显,但我会问,这样我就可以睡得更好:)如果当我打开 LP5907时,它已经有5V 的输入电压,并且上升时间规格如所述,即 LP5907 80us,而其他的 IC 输入电压最大上升时间为60ms, 在这些规格下、无法解决 UVLO 问题、对吧?

    此致、
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的信息、无法解决任何 UVLO 问题。