This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240F:电流介于10A 至20A 之间时的输出状态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179250/pth08t240f-output-state-when-current-between-10a-to-20a

器件型号:PTH08T240F

大家好、

我的客户对 pth08t240f 的数据表有疑问。

电气特性

输出电流0-10A、
过流阈值20A

当输出状态在10A~20A 上持续时,会产生哪种输出?
例如、电压变为低电平。
或输出电流减小。
或重复一个状态等

简而言之、我想确认 IC 的操作和输出状态介于建议的最大电流和电流阈值之间。
我在数据表中找不到此信息。
感谢您的澄清。

谢谢。
此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    根据您的上述描述、器件处于过流保护模式。 该行为不应在10A IOUT 时发生。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    谢谢你。

    但 过流阈值为20A、例如、如果电流为15A。

    触发过流保护?

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议器件的最大 IO 为10A。   

    电感器为 1.3uH 15A。 在350kHz Fsw 下、峰值电感器电流纹波可能高于15A、因此电感器饱和、电感会进一步下降。 电感较低时、ILpp 会增加、直至达到电流限制。 不建议使用高于10A 的器件、因为电流限制仅具有保护功能。  

    您可以在电感器中添加环路并测量电感器电流以确认这一点   

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢你的答复。
    您能用数据表解释一下吗?

    我还有几个问题。 您能回答这些问题吗?
    您提到的电感器是作为负载的电感器或模块中的内部电感器。

    >电感为1.3uH 15A。
    →当测试连接到电感器时、15A IO 电流是否为负载电流?

    >电感较低时,ILpp 会增加,直至达到电流限制。
    →是否意味着当测试以负载方式连接到电感器时、电感会降低。
    ILpp 和 IO 输出电流是否相同?
    电流限制的电流值是多少?

    谢谢你。
    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  


    您能用数据表解释一下吗?

    答案:在 数据表的电气特性表中、列出了器件可支持的最小和最大 IOUT

    我还有几个问题。 您能回答这些问题吗?
    您提到的电感器是作为负载的电感器或模块中的内部电感器。

    答案:  模块的电感 器(模块的内部电感器)  

    >电感为1.3uH 15A。
    →当测试连接到电感器时、15A IO 电流是否为负载电流?

    答案:  电感器的速率为16A 的最大直流。  

    >电感较低时,ILpp 会增加,直至达到电流限制。


    →是否意味着当测试以负载方式连接到电感器时、电感会降低。

    答案:是的、随着负载的增加、电感器会降额。 此外、 还会重新进行电压和温度调节。 增加40C 后、您将看到电感的电感典型降额约为~25%。 最小0VDC 偏置电压为1uH

    ILpp 和 IO 输出电流是否相同?

    答: 不,请看一些  

    https://www.ti.com/lit/an/snva559c/snva559c.pdf?ts=1671044385668&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F


    电流限制的电流值是多少?

    答案: 最大20A

    您能帮助我了解想要实现的目标吗?  您是否尝试以15A 的电流运行器件? 不建议这样做。 在10A 电流下运行的器件存在问题吗?  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    关闭此 TT。 如果需要进一步的帮助、请重新打开。

    此致、

    艾琳