This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:雪崩能量与 Si 和 SiC FET 的比较

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178714/lmg3422r030-avalanche-energy-comparison-vs-si-and-sic-fets

器件型号:LMG3422R030
主题中讨论的其他器件:LMG2610

大家好、

您能否 提供 TI GaN 与其他 Si 和 SiC FET 之间的特定雪崩能量比较数据?

我的客户 希望详细了解 我们的 GaN 器件物理原理、以了解 TI GaN 如何实现更好的浪涌抗扰度。

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答这个问题、我想指出的是我们针对 LMG2610器件的最新数据表、其中对此主题进行了评论。 LMG3422的答案是相同的、只是此时并未包含在相应的数据表中。 LMG2610数据表的第7.3.1节指出:

     由于硅 FET 作为主要的电源开关技术长期存在,许多设计人员不知道铭牌上的漏源电压不能用作比较各种技术设备的等效点。 硅 FET 的铭牌漏源电压由雪崩击穿电压设置。 GaN FET 的铭牌漏源电压是通过长期符合数据表规格来设置的。

    超过硅 FET 的铭牌漏源电压会导致直接和永久损坏。 同时、GaN FET 的击穿电压远高于铭牌上的漏源电压。 例如、LMG2610 GaN 功率 FET 的击穿漏源电压超过800V、这使得 LMG2610能够在超出铭牌上相同额定硅 FET 的条件下运行。

    图7-1对 LMG2610 GaN 功率 FET 开关功能进行了说明。 该图显示了 LMG2610 GaN 功率 FET 在开关应用中四个不同开关周期的漏源电压与时间的关系。 对于开关频率或占空比没有提出任何要求。 前两个周期显示正常运行、后两个周期显示在罕见的输入电压浪涌期间运行。 LMG2610 GaN 功率 FET 可在零电压开关(ZVS)或断续导通模式(DCM)开关条件下导通。

    重申一下、这也适用于 LMG3422器件、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach-San、

    感谢您的评论。

    恐怕您没有真正回答我的问题。

    我的客户询问雪崩能量 EAS,这是竞争对手的应用手册中定义的。

     

    https://www.infineon.com/dgdl/an-1005.pdf#page=9

     

    在 EAS 方面、我们是否对 GaN、Si 和 SiC 进行了具体比较

     

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    遗憾的是、我们的 GaN 与 Si 和 SiC 等其他半导体之间的直接雪崩比较并不是我们手头的事情、但我理解您的观点、并希望帮助回答您的问题。 GaN FET 的雪崩额定值确实比 Si 差、但这种比较无法确定我们首先关注雪崩额定值的原因。 大部分 Si 雪崩额定值用于在浪涌事件期间保护器件。 对于相同的 GaN FET 设置、不需要雪崩额定值、因为该器件具有出色的总线电压额定值并且能够通过浪涌进行切换。 我建议您查看此 E2E 帖子: No Avalanche? 没问题!

    因此、虽然直接雪崩比较确实不利于 GaN、但最终应用和保护目标最终更倾向于 GaN

    此致、

    扎赫