This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:ADC buffer_en 以及采样保持功能

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590446/ucd3138a-adc-buffer_en-and-sample-and-hold-functionality

器件型号:UCD3138A

您好!

我遇到了影响其他通道的一个 ADC 读数问题。 我的配置如下:

- AD02配置为双 SH (BYPASS_EN = 3)

- AD04 (SEQ2)配置为双采样(SEQ2_SH = 1)

- AD00被正常采样

-采样频率为267kS/s

- AD00上的阻抗为13.5k Ω、并联为0.1uF (它是一个3Mohm 分压器、底部在 AD00引脚和 GND 之间为13.5k Ω)

- AD02和 AD04的阻抗约为4k Ω,并联1nF

当 AD02上的电压从0更改为2.5V 时、对应于 AD00的值大约改变35。 AD00上的电压变化大约10mV (对于一个35mV 的值、我本来预期为20mV、但这不是问题)。 这里的问题是、对于3Mohm 分压器、测得的10mV 差值意味着分压器顶部的误差为2.2V、不是很糟糕、但我希望对此进行改进。

我无法降低 AD00引脚的阻抗。  

我可以使用 ADC_SH_BUFFER_EN 吗? 而 AD02用于双采样?

如果我设置 BYPASS_EN = 2 (010)、这应该意味着对于 AD00和 AD02、SH 缓冲器是有效的。 是这样吗?

现在、当 Bype_en = 2、SEQ2_SH = 1且 buffer_EN = 1时、它的运行是否正确? 迁移指南在有关 buffer_EN 的部分中提到"确保没有设置 SEQx_SH 位"、因此我在徘徊、如果此配置是可以接受的、那么它是否存在任何问题。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、我很确定你不能这么做。  您可以使用采样保持、这需要缓冲器、也可以单独使用缓冲器。  您不能使用它两次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在深入思考之后、我要做的是减少读取该特定信号的频率。 我猜它是来自 PFC 的 Vout、变化不会很快。 如果在 ADC 上使用单扫描模式、通常只能读取线路和中性点、然后偶尔读取一次 Vout -可能1KHz 的速率就足够好了。 降低有效采样率会增加 ADC 上的输入阻抗。

    为此、最简单的方法是将 Vout 放在样本列表的末尾、并且通常将样本数量设置为低电平、这样就不会对其进行采样。 当您想对其进行采样时、轮询 ADC、然后在开始下一组转换之前将采样数增加1。 在下一次轮询后、再次将其减少。

    您可能需要在上面放置一个更大的电容器、以便充分利用这一优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ian、

    降低 AD03的采样频率可显著改善读数。 为了实现这一点、我重新排列了序列、以便按照您的建议最后对 AD03进行采样。 当我这么做时、误差现在被"传输"到 AD02之后被采样的第一个通道(施加到哪个电压)。
    在我之前:
    此处显示 AD03错误
    AD00
    AD04
    AD02电压

    现在我有:
    此处显示 AD00错误
    AD04
    AD02电压
    AD03 (以低得多的速率进行采样、因此大部分时间都没有采样)

    ADC 是在单扫描中配置的、因此我在漂移、我是否只是看到多路复用器电容器充电至 AD02电压值并且在对下一个通道进行采样之前没有足够的时间完全放电的影响?

    如技术参考中所建议的那样、增加 AD00上的电容减少了误差

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是您看到的多路复用器电容器、而是您看到的 ADC 的输入电容器。  本质上、电容仍将充电至接近最后一次采样信号值的值。  因此、输入阻抗实际上是采样率、电容和上一个采样线路电平的函数。