This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:查找具有故障报告功能但未检测断线的器件

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS27S100, TPS272C45, TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180562/tps27s100-looking-for-a-part-with-fault-reporting-but-no-wire-break-detection

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件:TPS274160TPS272C45TPS1H000-Q1

我正在寻找一款能够处理以下情况而不报告断线故障的器件。
即使 在器件被禁用时只进行断线(开路负载)故障报告的器件仍然是不可执行的。

Vin = 24V -典型值
Iout = 200mA/通道
CHANNELS = 3Ch (单通道、双通道或四通道器件正常)
OCP =电流限制、接地短路保护等
MODE =引脚模式(无 SPI/I2C/ETC -我们需要引脚模式控制)

我们是否有任何东西可以满足上述要求?

我想知道具有 DIAG_EN 引脚的器件是否能够满足这些要求。
如果它具有断线检测、但在器件启用时没有故障报告、则 DIAG_EN 可以跟踪 EN 引脚等
这将在正常运行期间提供不带断线故障报告、并且当器件被禁用时、所有故障报告被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我建议查看 TPS274160。 这是一款具有 GPIO 控制功能的40V (最大值)、4通道160m Ω 高侧开关。 它具有一个 diag_en 引脚和一个电流感测输出、此输出具有可配置的电流限制和接地短路保护。

    禁用 DIAG_EN 时、会提供所有保护、但 SNS 或 FAULT 引脚没有输出。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    有些要求很难加以整合。  

    当 diag_en =低电平时、TPS27S100是否会向 xFLT 引脚报告任何故障? 当 diag_en 和 en 均为高电平时、器件是否会报告断线/开路负载故障? 我知道有一个器件在通道禁用…时仅输出开路负载故障

    您能否提供一个列表、列出仍然向故障引脚报告 OC / TS 故障的所有24V 器件、即使 diag_en 处于低电平也是如此? (我认为 TPS272C45符合该标准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请参阅数据表中的故障处理表。

    当 DIAG_EN 为低电平时、没有器件会向 FAULT 引脚报告 OC 或 GND 短路故障、因为该诊断功能已禁用。

    我认为您会混淆 TPS27S100的 B 版、因为这些器件仅在通道处于断开状态时进行开路负载检测、而开启时的通道基于 SNS 输出、由用户决定。 不过、这仅在 DIAG_EN 为高电平时工作。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    明白。

    在这种情况下,我是否可以获得在启用通道和诊断的情况下不报告开路负载的设备列表?

    tps274160似乎是一个很好的示例。 另一方面、即使通道已启用、tps1h000-Q1似乎也会报告开路负载。 因此、我知道一些部件会执行一个或另一个。

    如果我能有一个列表来查看、那将会很好。 使用在线工具搜索该功能不容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    正确的做法是 TPS1H000。 实现此目的的另一个器件是 TPS1H200。  

    但是、即使对于这些器件、如果 DIAG_EN 被拉至低电平、也不会向 FLT 引脚执行报告。  

    遗憾的是、列表没有帮助、因为这是适用于集成开关的整个器件产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html#p1694=High-side%20switches

    也许最好根据这似乎是一个工业应用这一事实进行选择、因此我们提供以下四种器件: https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html#p1694=High-side%20switches&p1498=Catalog 

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我想我已经开始了解它的存在了。
    我看 的是 TPS274160、因为它在通道启用时没有开路负载检测、对吧?

    它还在下面的评论中说"表8-2。 故障表"

    需要一个外部上拉电阻器来进行开路负载检测。

    关于这条评论、这是否意味着如果不使用外部上拉电阻器、则开路负载检测将不起作用?  
    (因此、xFAULT 引脚在开路负载条件下不会变为低电平)

    如果对器件行为(NDA)过于深入、请随时离线联系我。

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TPS274160在关断状态下具有开路负载检测功能。 这是使用内部基准电压执行的、该基准电压用于检查输出电压和输入电压是否彼此接近、以表示负载开路。 由于电源轨是浮动的、即使器件内部的微小泄漏也会降低输出电压。 因此、为了避免这种情况、我们需要一个将输出连接到输入的外部上拉电阻器。 这是一个大电阻、对正常运行没有影响、但有助于开路负载检测。

    有关详细信息、请参阅第8.3.6.2节。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我的措辞有点含糊。  让我尝试并重新整理我的想法...

    [1]
    对于"A"器件、即使 DIAG_EN 为高电平、当 ENx 为高电平时、该通道的开路负载检测功能也会被禁用、对吧?

    [2]
    只要(Voutx)<(Vsupply - 2.6V)、开路负载检测就不会报告故障、对吧?
    为了报告故障、(Voutx)>(Vsupply - 2.6[V]) 对于>~560[us]典型值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这里没有直接的答案、因为它取决于器件。 对于 TPS274160、您是正确的、因为 A 版没有导通状态开路负载检测功能。但当 ENx 为高电平时、TPS27S100A 确实具有基于电流电平的开路负载检测功能。 了解器件是否存在故障的最佳方法是查看故障表、正如您对 TPS274160所做的正确操作一样。

    2.您正确进行关断状态开路负载检测。

    谢谢、

    Shreyas