This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS65381-Q1:演示程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590308/ccs-tps65381-q1-demo-program

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我的硬件平台是 TMS570LS0714+TPS6531、使用 TI 的演示程序、发现这个功能 WdgFailCount = ecmpGetWdgFailCount (); WdgFailCount lways 6或者7.can 不是0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在咨询有关此器件的专家、但您能否在此期间描述您在与器件相关的代码中所做的任何更改?

    TPS65381数据表的第5.4.1.12节更详细地描述了计数器、其中良好事件将使故障计数器递减。 这些好事件或坏事件中是否有任何一个与您的实施情况相对应?

    谢谢、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMS570/Hercules 软件库由 TMS570/Hercules 团队提供支持、在他们的论坛上发帖将获得更好的响应。 我们有多个客户使用 TMS570 + TPS65381并使用软件库、因此我假设您在软件库中配置了一些错误的东西、但却没有为 TPS65381提供正确的答案或触发器。 如果对 TPS65381看门狗的工作原理有具体问题、请参阅看门狗的数据表部分或在此处询问。 对于软件库、如果软件中存在问题、我们的团队可以在必要时为 TMS 团队提供支持。 请提供您正在使用的软件以及您如何配置 TPS65381的窗口时间以及您已将 TMS570配置为提供答案或触发器的计时、以便我们能够为您提供帮助。 TMS570论坛位于 :e2e.ti.com/.../

    如果您愿意、我可以将此主题移至他们的论坛。

    此致、
    Scott