This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119Q:运行中的 FSW 变化

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570660/lm25119q-fsw-change-under-operation

器件型号:LM25119Q

尊敬的先生。

我的客户正在考虑在 操作下更改 FSW 130kHz <=>300kHz。

预计将减少在较低 Fsw 下设置的最短导通时间的影响。

1.我想知道,这种使用不会有问题。

2.如果上述情况没有问题,请告诉我将会发生什么问题或瓶颈点。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    我想确保 FSW 在非常短的时间内发生变化、例如130kHz <=>300kHz 乘以 Rt 值

    允许在 LM25119Q 正常使用期间更改设置。

    有人、请提供您的建议。

    此致、

    H. Sakai