This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:关于"VIN<VOUT"

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590937/tps62150-about-behavior-at-vin-vout

器件型号:TPS62150

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下使用降压 DC-DC。

但是,我们找不到合适的器件…

(我们知道 TPS62150不支持。)

 

[客户条件]

-VIN=3.4V 至8V 左右

-VOUT=3.3V

-IOUT=600mA 至800mA

-在未应用 VIN 时施加 EN 电压。

 因此、它们需要 EN 引脚的绝对最大值不依赖于 VIN 的器件。

-外部电压施加到 VOUT 侧的“VIN <外部电压(VOUT)”

 他们担心反向电流、因此需要具有反向电流阻断功能的器件。



 

如果您有合适的器件、请告诉我们吗?

如果能获得您的准确建议、我将不胜感激。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您有2个问题:EN 高于 Vin 并在输出端施加电压。

    此应用手册位于产品页面、介绍了如何将电压应用于输出: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    对于 EN 引脚、您可以添加一个~10k 串联电阻器以及从 EN 到 Vin 的肖特基二极管、以避免 EN > Vin 的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您的快速回复。

    我知道没有适合客户需求的设备。

     

    此致、

    Kanemaru