This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:稳压器产生的使能引脚耦合噪声

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569756/lmz10504-enable-pin-coupling-noise-from-regulator

器件型号:LMZ10504

该设计正在实现 LMZ10504TZX-ADJ 稳压器。 VIN 为5V、使能引脚通过7.5K 欧姆电阻上拉至 Vin。

观察使能引脚时、它似乎承载的开关信号从 Vin 电平下降-750mV、上升500mV。 输入电压为5V、很干净。 为什么使能引脚会跟踪一些 内部开关信号? 请参阅下面的使能引脚波形。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    此测量是在评估板上进行的吗?
    如果没有、您能否在可能的情况下共享原理图和布局?

    看起来信号+纹波仍远高于1.8V EN 高阈值、但这是一个好问题。
    我希望在评估板上检查这一点。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:


    这不在评估板上。 这在我们的电路板设计中。 该使能信号纹波跟随输出上电流的峰值和谷值-使用电流表在示波器上显示。 输入端也有100mV 的开关噪声(+5V) 、我正尝试降低该噪声。 使能引脚似乎未缓冲、稳压器内部的电流变化耦合到使能引脚上。 使能引脚噪声的摆幅接近大于 Vin 纹波的幅度。 由于使能端被上拉至 Vin,因此 VIN 上的任何纹波都是使能信号,这是可以理解的,但我想了解使能信号摆幅为何是随电流变化而变化的。 请参阅 下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    我也在评估板上看到类似的开关节点耦合。  

    我怀疑这可能是由于从 SW 节点到模块封装内 EN 线的电容耦合导致的、可能是由于器件内所有组件都非常接近。  

    我认为此交流耦合不应影响模块的运行(例如关闭部件)、因为:

    1.信号被上拉至 VIN,远离使能阈值。

    交流信号频率处于开关频率、因此比 EN 能够响应的速度快得多。

    如果您对该应用有任何顾虑、请告诉我。  

    谢谢、  

    Denislav