This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:睡眠模式下的功耗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590549/bq76pl536a-power-consumption-in-sleep

器件型号:BQ76PL536A

您好!

我有一个关于睡眠模式下 BQ76PL536A 功耗的问题。
当 BQ 进入睡眠(低功耗模式)时、第一个器件(通过 SPI 连接到 CPU)需要10-20[uA]、这符合规范。 但是、第二个和第三个器件的功耗约为90[uA]、最后一个器件的功耗甚至为150[uA]。
睡眠状态通过设置 IO_Control 寄存器中的 SLEEP 位以及设置和清除 ALERT_STATUS 寄存器中的 SLEEP 状态位来进入。 与工作状态相比、所有 BQ 的功耗也显著下降、但不接近于指定的12[uA]

除了某些连接到 REG50的 NTC、器件未连接任何外部电路、这些 NTC 在睡眠模式下会被禁用。

是否有人知道上部 BQ 的电源电流为何高于数据表(IC休眠)中规定的12-20[uA]?

此致、

Marald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marald、

    看到我刚才回答的另一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请执行以下操作...
    使用电压表检查 REG50并确保其已禁用。

    90uA 听起来像是处于空闲模式。
    如果我可以查看您的原理图、那会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    感谢你的答复。


    我检查了 REG50。 较低 BQ 的 REG50很难达到0[V]。 灯串中较高 BQ 上的 REG50电压缓慢下降至0V。
    我确实认为至少基本 BQ 处于睡眠模式、因为其电流符合规格。

    我将确保向您转发原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、向我展示原理图、我将为您进行回顾。