This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATX 电源监控器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569822/atx-power-supply-supervisor

大家好。
我遇到了一些与 ATX 电源相关的问题。

我有 NUC 型 PC (电源相当弱)、我想使用需要由 ATX 电源供电的外部 GPU。

所以我会尝试描述我想要做的事情;)
在正常情况下、我需要同时打开我的 PC 和 ATX 电源(延迟最小)-因此将有两个开关、一个在我的 PC 上、另一个连接到 PS_ON 引脚和 GND。

我要做的是、在我的 NUC 的同时、从 ATX 电源中移除手动电源开关以进行自动启动。
我正在寻找一些 IC,它们将作为两个设备之间的桥梁连接:)

请帮帮我。 我在互联网上看到了一些设计、因此我知道这是可能的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、您好、感谢您在我们的 e2e 论坛上发帖。

    NUC 似乎是指英特尔工业级外形。

    它由一个外部适配器供电、19V、65W、此适配器一直处于打开状态。

    当您激活 NUC 上的开/关时、它只会向系统发送逻辑信号以启用处理器、这与 ATX 的 PS_ON 信号非常相似。

     

    根据 ATX 规范,我的存档中有:

    PS_ON#是一个低电平有效信号、用于开启包括3.3VDC、5VDC、

    -5VDC、12VDC 和-12VDC 电源轨。 当该信号由 PC 板保持高电平或保持断开时

    在电路中、电源轨的输出不应提供电流、而应通过将电压保持在零电位

    接地。 仅当 PS_ON#信号保持接地时、才应向电源轨提供电源

    电势。 该信号应通过电源内部的上拉电阻器保持在+5VDC。

     

    根据您拥有的 NUC 平台、会有一些连接到外部世界的连接器。

    USB、视频、音频等

    如果您想进入 NUC 内部、您可能会发现要使用的其他信号、电源正常、重置、但我不知道 NUC 内部有什么。

    我假设您将应用一些外部电路。

     

    一种方法是监控 USB3.0标准 A 或 B 连接器的 Vbus。

    当 NUC 打开时、在应用 Vbus 之前会有一些延迟、但通常只有一到两秒。

    VBUS 将变为高电压5V、并且您希望 PS_ON 变为低电平、这是一个反相功能

    下面所示的晶体管充当分立式逆变器。

    N 通道 MOSFET 或 NPN 双极。

    漏极或集电极将连接到 PS_ON

    栅极或基极连接至5Vbus、可能会在电阻器后面放置一些电容以进行噪声滤波。

    1. 输入低电平、晶体管关闭、PS_ON 上的内部上拉电阻保持 ATX 关闭
      PS_ON 内部上拉电阻、由下方的 Rp 和 R2表示。
    2. 输入变为高电平、晶体管打开、输出为低电平、下拉 PS_ON 并打开 ATX。
    3. NPN 的 R1可以为1k、必须限制基极发射极电流。
      IC=Beta x Ib、假设您为 T1进行设计、灌电流为50mA (PS_ON)
      并假设 Beta 增益为~50。 这意味着您需要1mA 电流进入 T1基极。
      整个 R1上的5Vin - 0.7Vbe = 4.3V。
      R=E/I = 4.3/.001 = 4.3K、 对于 R1来说、这种情况将会起作用。

    4. MOSFET 是电压驱动器件、  
      VGS 阈值为0.8至2.4V、MOSFET 将在两者之间的某处导通。

     

     

    这是一项建议,但我认为是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错:)

    这真的是个很好的人
    我可以使用散射电压吗? 如3.3V 或来自 PCI-E 线路的信号 PWRGD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用在 NUC 开启时出现的任何信号、无论是外部还是内部。
    来自 PCIe 的 PWRGD 将是完美的。
    通常、电源正常为低电平有效、当电源正常时变为高电平、您需要其反相功能。
    NPN 或 Nfet 可实现简单的逆变器。

    3.3V 输入将需要 Vgs 阈值低于该阈值的 MOSFET。
    3.3V 电压可以正常使用 NPN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以为此使用 BC546吗?

    如果我要使用它,哪些电阻值最适合5V 和3.3V?

    BTW 如果我关闭 NUC、则 PS-ON 将再次拉高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    愉快的周五 Mateusz、

    可以使用 BC546。 它具有很大的增益、但作为逆变器开关、它无关紧要。

    PS_ON#信号特性
    最小 最大
    VIL、输入低电压0.0 V 0.8 V
    IIL、输入低电流(Vin = 0.4V)-1.6mA

    VIH、µA 高电压(Iin =-200 μ A) 2.0V
    VIH 开路、Iin = 0 5.25V

    您需要将 PS_ON 拉至低于0.8V。
    您必须灌入1.6mA (由 PS_ON 上的 ATX 上拉电阻提供)
    BC546的 VCEsat 为250mV、当完全导通且饱和时、该值将低于0.8V。

     

    正如我之前所讨论的:
    整个 R1上的5Vin - 0.7Vbe = 4.3V。
    假设基极电流为1mA。

    R=E/I = 4.3A/.001A = 4.3K、  对于 R1而言、这种情况下会起作用。
    R2是 ATX 电源内部 PS_ON 上的上拉电阻。

     

    如果输入电压为3.3V、则为3.3V -0.7=2.6V
    4.3K = 600uA 时为2.6V。
    BC546的最小增益为100、因此基极电流为600uA、而基极电流为100 = 60mA。

    您只需灌入1.6mV

     

    关闭 NUC 后、晶体管关闭、ATX 内部上拉电阻将 PS_ON 驱动为高电平、并使 ATX 保持关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、不需要上面原理图中的 R2?

    我在家里有大量的 BC546B 和一些电阻器:)

    好的、它在工作、谢谢。

    但我想知道如何使用达林顿或 IC? 是否知道会达到这个目的的任何 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R2是 ATX 电源内部的上拉电阻器。
    关于达林顿、达林顿级设计用于双极晶体管电路中的电流增益。
    您只需灌入几 mA 电流、因此不需要达林顿。

    关于 IC、您不能比基本 NPN 逆变器简单得多。
    TI 制造了监控器 IC; www.ti.com/.../supervisor-reset-ic-overview.page
    这些引脚可用于监控电压并提供复位或 POWERGOOD 信号。
    但是:
    1、在满足输入阈值时、将变为低电平的器件极少。
    2.由于 ATX 上拉电阻始终是上拉电阻、因此可能会有反向电流从复位输出返回到监控器 IC。
    这可能会导致 IC 出现闩锁。
    我看了主管、但出于这些原因、我不推荐他们。