This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:VREF 短路条件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590616/bq24172-vref-short-condition

器件型号:BQ24172

您好!

我的客户正在考虑 BQ24172的故障模式

当 VREF 引脚短接至 GND 时、BQ24172的行为是怎样的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    bq24172的 Vref 来自内部 LDO。 如果 VREF 短接至 GND、大电流将从 AVCC (输入电源或 BAT)流经该 LDO。 则 LDO 将被销毁。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 稳压器是否未实现电流限制功能?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    很抱歉、我已经使用 EVM 板进行了测试。 如果我将 VREF 短接至 GND、它会将电流限制在58mA、直到清除故障。 然后它将恢复正常运行。

    此致、

    Ann Lien