This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:直流/直流转换器隔离问题

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180993/ucc2897a-dc_dc-converter-isolated-issue

器件型号:UCC2897A
我们采用了基于  UCC2897ARGPR 的直流/直流隔离式参考设计  、在此解决方案中、我们面临的问题是输出电压达到1.2V 、目前低侧栅极驱动器旁路 Pino 2号和6号 、两侧输入和输出 栅极驱动器短路。 随附的屏幕截图供您参考。  
变压器侧引脚1处接收到输入侧电压。 11.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    很遗憾听到您的困难。  以下是我将采取的步骤、用于开始对您的设计进行故障排除。

    1) 1)仔细检查参考设计的原理图和 PCB 布局。  确保所有部件均已正确连接。

    2) 2)您是否进行了任何组件替换?  如果"是"、请仔细地将新组件的规格与参考设计进行比较。

    3)从相对较低的输入电压(如50V)和轻/中等输出负载(如2A-4A)开始。

    4) 4) 在初级侧、将 AUX 绕组和偏置 LDO 临时替换为具有合理低电流限制的13V 直流电源

    5) 5)在次级侧、使用具有合理低电流限制的6.5V 直流电源暂时替换 VDRV 电路

    6) 6)在次级侧、使用大小可处理(轻/中)负载电流的功率二极管暂时替换 MOSFET (Q1、Q2、Q4、Q7)

    使用'scope 来检查关键节点、例如 SS、OUT、AUX、BIAS、 FB、CS 等

    尝试复制参考设计报告中显示的波形。

    祝你好运、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    但到目前为止、尚未收到适当的解决方案。 到目前为止,我们 已经替换了输出低侧栅极驱动器部分, 在次级侧,暂时将 MOSFET (Q1、Q2、Q4、Q7)替换为大小可处理(轻/中)负载电流的功率二极管,并放置肖特基二极管。

    二极管零件号:

    V20PWM12HM3/I

    输出电压正在接收12V,但我们使用200mA 的负载输出进行检查 ,因此输出电压行为不正确。 并在输出端和负载上接收0伏电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    嗯、您需要进行更多的故障排除、最好使用示波器。  显然会发生故障。

    检查控制器是否在其偏置输入端接收到足够的电压。  您是否尝试从外部电源驱动初级偏置(和/或次级)侧?  检查栅极驱动波形是否正确。  检查控制器是否看到真实(或虚假)过流情况。  光耦合器是否将 FB 引脚驱动为高电平?  您是否在 LINEUV 或 LINEOV 获得了正确的电压以允许运行?  如果它在短时间内切换、频率是否正确?

    祝你好运、

    Eric