This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:PMIC 不提供已配置的电压

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589425/tps68470-pmic-doesn-t-give-configured-voltages

器件型号:TPS68470

您好!

我们正在其中一种设计中采用 TPS68470。 我们看到 PMIC 为 LDO 提供了错误的输出电压。 如果我们在其中一个1.8V LDO 中配置1.8V 电压、它将提供大约1.4V 的电压。 这对于所有 LDO 都是通用的。 电路板/设计可能存在什么问题。 在这种情况下、LDO 的行为不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    LDO 的初始电压是否正确? 如果它们都正确启动并且在配置后不准确、请仔细检查寄存器值。

    大电流需求也可能会使 LDO 达到其电流限制、如果输入电压过低而无法适应压降、它们可能无法进行调节。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    默认电压本身不正确。 默认的 I2C 电源应为1.8V、为1.4V。 我们提供3.3V 作为电源。 未连接负载。 即使我们直接写入寄存器、也是一样的

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    这个 LDO_S_IO 吗?
    您提到这对于所有 LDO 都是通用的、您能告诉我们其他 LDO 上的预期和实际输出电压、看看是否有常见趋势?

    谢谢、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    有关详细信息、请参阅下面的。 我们检查了三个随机 LDO /稳压器

    下面是测量值。

     

    +V1P8_IO_UCAM (S_IO_OUT)= 1.4V

    +V2P8_AVDD_UCAM (ANA_OUT)=2.09V。

    +V1P2_DVDD_UCAM (内核输出) –0.9V

     

    除非启用了内部振荡器而不是 PLL 时钟、否则无法打开内核输出。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    这是否发生在多个电路板上?

    如果多个电路板受到影响、您能否验证布局中每个 GND 是否正确连接?

    如果这是一个电路板所特有的、那么重新流动 IC 是否解决了这个问题?

    谢谢、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以在多个电路板上看到。 我在 OSC_OUT 上看不到时钟。 当我尝试通过在0x0D 处写入81来访问 EN_PLL 时、EN_PLL 未被置位。 我在0x0D 处读回88、显示 SHORT _LDO (PLL 输出短接)已设置。 我在 PLL_VDD 引脚上测量的电压大约为0.27V。 我检查了 PLL_VDD 处的阻抗、它不会对地短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现 PLL GND 未正确连接到电路板的主 GND。 固定后、我们将正确获取时钟、电压正常。 感谢 Rich 的支持。