This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 SOC 和放大器的 BMS IC;用于锂离子 NMC 电池的 SOH 测量

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570666/bms-ic-with-soc-soh-measurement-for-li-ion-nmc-cells

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ34110BQ34Z100

我 正在寻找能够支持16节锂离子 NMC 电池电压测量的 BMS IC、除了电池电压测量之外、IC 还应该能够通过外部 FET 以及电池的 SOC 和 SOH 测量来支持电池被动平衡。 下面是一些详细信息

  •  最大每节电池电压4.2V 和40Ah 容量
  • 工作温度范围- 10°C 至50°C
  • 主机系统通信 -最好是 I2C
  • SOC 测量精度为5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本机可支持16S 的 bq76PL455A。 它还可以执行被动电池平衡。 没有单芯片解决方案也可以执行 SOC 和 SOH、因为您需要对 MCU 进行编程才能与该器件配合使用。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人提请我注意、您可以将 bq76PL455A 与 bq34z100或 bq34110配对以完成您尝试执行的操作、但您仍需要一个 MCU 来控制 bq76PL455A。

    谢谢、