This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:输入 FET 和 BATFET 的 BQ24232 RDSon 值

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181295/bq24232h-bq24232-rdson-value-for-input-fet-and-batfet

器件型号:BQ24232H

您好专家、

作为标题、您能帮助分享这些信息吗? 我的客户询问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您可以在压降电压规格中找到这些值。输入 FET 看起来大约为300m Ω。 BAT FET 看起来是125m Ω。