大家好、
我正在尝试复制5V、2.5A 直流/直流反激式转换器、如该评估板 http://www.ti.com/tool/tps55340evm-148中所示
我的规格如下:
输入电压:10V 至14V
输出电压:5V
输出电流:2.5A
与评估板相比、我在电路中进行了以下修改:
1.将 TLV431 (Vref = 1.25V)更改为 TL431 (Vref = 2.5V)。 我已更改 TL431 REF 引脚上的分压器。 我的电路中的这些电阻器(R8和 R14)为4.7K 和4.7K。
2.我暂时删除了 D3、R6和 C18、这是次级侧软启动电路。
我使用的是光耦合器 PC817、而不是评估板中使用的 TCMT1107。
4.我使用的是自组装变压器,而不是评估板中使用的 Coilcraft 部件。 变压器的详细信息如下:
内核类型:EE
模芯中心肢体宽度、宽度:5毫米
模芯高度:10 mm
Lprim:1.66 μ H
Nprim:9圈
Nsec:5转
我面临的问题:
1.当我用25欧姆电阻器加载电路时,输出电压从4.94V 下降到2.2V。
2.开关频率约为87KHz,是所需350KHz 开关频率的四分之一。 (显示折叠输出的频率折返功能。)
3.光耦合器不导通(通过与光耦合器二极管(R9)串联的电阻器看不到电流)。
TL431阴极处的电压为4.1V。
我不知道为什么控制器以频率折返方式运行。 此功能应仅在过流保护情况下有效。
请帮助。 感谢您提前付出的时间和精力。
相关信息。