This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SoC 在发货前下降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181193/bq34110-soc-drops-before-shipment

器件型号:BQ34110

先生,您好:

我们将 BQ34110用于量产、某些电池组存在 SOC 压降问题。

此故障电池组已完成所有功能测试、没有学习流程、此时 SOC 约为90%。

2周后、SOC 下降到79%、但这些电池组只是放置在仓库中、没有充电或放电。

请您为我们提供一些建议、并告诉我们如何检查此问题?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    检查数据存储器中的"自放电率"设置。