This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:查找类似 DS2715电池充电器 IC

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180788/bq2002-loooking-for-the-similar-battery-charger-ic-of-ds2715

器件型号:BQ2002

大家好、

我的客户正在寻找与 ADI 的 DS2715类似的充电器 IC。

我们有这样的电池充电器 IC 吗? (支持镍氢电池、2节电池)

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamamoto-San

    我们有一个全新的线性镍氢充电器 BQ25172。

    该器件将支持2节电池。

    但它是基于计时器的充电终止、而不是电压或温度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢你的答复。

    实际上我已经推荐了这个器件、但是客户提到充电解决方案与 FDK 推荐的充电解决方案不匹配。 首先、充电器以低于35mA 的电流为电池充电20分钟、然后继续快速充电。

    我们有这样的充电器 IC 吗?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamamoto-San

    很抱歉、但没有具有预充电功能的镍氢充电器。