This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140低侧 FET 故障

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570762/tps62140-low-side-fet-failure

主题中讨论的其他器件:TPS62140TPS82130

问题是否得到解决。  

我们遇到了一系列类似的问题、其中 TPS62140的低侧 FET 在运行几个小时后接地短路。

我们已经构建并测试了大约200个器件、在运行几个小时后、我们以这种方式出现了大约10次故障。  该设计的其余部分已经运行了几年、由于另一个器件过时、我们刚刚切换到 TPS62140。

是否有任何可能导致此故障模式的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我拆分了这篇文章、因为它与另一个电路有关。 我认为上一个主题没有任何结论。

    有很多东西可能会中断电源。 您能否发布原理图、BOM 和布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是原理图。  非常直接。


    物料清单

    反洗钱器件型号 组件 汇编2. 基准 说明 制造商 制造件号 PCB 封装
    1430-0015. DNI DNI 10 μ F C29. 电容器、陶瓷、10uF、25V、1206 太阳诱电 TMK316BJ106KL-T 电容-1206
    1430-0069 22 μ F C30 电容器、22uF、10V、20%、0805 太阳诱电 LMK212BJ226MG-T CAP-0805
    1430-0069 DNI DNI 22 μ F C31. 电容器、22uF、10V、20%、0805 太阳诱电 LMK212BJ226MG-T CAP-0805
    1430-0015. 10 μ F C118 电容器、陶瓷、10uF、25V、1206 太阳诱电 TMK316BJ106KL-T 电容-1206
    1430-0085 6800pF C163 电容、6800pF、25V、0402、10%、X7R 太阳诱电 TMK105B7682KV-F 电容0402
    1450-0052. 2.2 μ H L2 电感器、2.2uH、2.9A、SHLD、4mm SMD Bourns SRN4018-2R2M IND-2L-4x4-3P05
    1410-0162 1M R37 电阻器、1M 欧姆、±1%、0402 XICON 304-1.0M-RC 电阻器0402
    1410-0230 187K R38 电阻器、187K 欧姆、±1%、0402 Yageo RC0402FR-07187KL 电阻器0402
    1410-0136 10万 R217 电阻器、100K、±1%、0402、5/8W XICON 304-100K-RC 电阻器0402
    1410-0138 10k R255 电阻器、10K 欧姆、±1%、0402 Yageo RC0402FR-0710KL 电阻器0402
    1200-0144 TPS62140 U5. IC REG 降压 ADJ 2A SYNC 16QFN TI TPS62140RGT QFN-17-3x3-P5-2P8

    布局

    在回顾了布局之后、我看到开关节点上有大量覆铜、因此 C29未直接连接 PVIN 引脚。  是否会导致器件故障。

     

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    读取布局图像有点困难(例如、我看不到任何过孔)、但很明显、输入电容器的放置/布线不是很好。 请参阅此应用手册、了解如何实现良好的 PCB 布局: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    此外、您还可以考虑使用 TPS82130模块来简化布局和整体设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实看到输入电容器未直接连接、并且已经与设计工程师讨论了这种布局。

    昨天、我们已经开始修改电路板、通过手动将220nF || 220nF (使用2个电容器来降低寄生电感)直接放置到18个器件上的输入引脚、这些器件之前发生故障、甚至发生了两次故障。 到目前为止已老化了12小时、无故障。

    我认为糟糕的输入电容器放置是我们的问题。 顺便说一下、我已经介绍了很好的应用手册。