This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50术语最小单元格查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177217/bq40z50-bq40z50-term-min-cell-query

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:GPCRB

你(们)好  

我有一个查询需要您的帮助。

我将参数 项 MIN CELL v 设置为3V、但当放电期间的电池电压为3139mV 时、RSOC 为0%。

这是正常现象吗?

已附加 gg 文件和日志数据。

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-log.xlsx

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    测量仪表的目标是报告0%、 如果它认为 Ra 表高于实际值、或者所施加的负载高于实际值、则它将比终止电压报告低0%、因为它认为预期的 IR 损耗更高。 负载选择设置可用于确定用于仿真的电流。 我看到您已经完成了学习周期、因此应更新 Ra 表、因此将负载率更改为当前平均放电流或平均电流等可能更适合应用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢你的帮助。

    客户执行重复学习周期测试、RSOC 未在开始时跳转、但   在两个或三个周期学习后跳转2%。 附加了学习数据。

    gg 文件由 GPCRB 计算。

    为什么 RSOC 在服务器周期后跳转?

    e2e.ti.com/.../8204.zip

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    看起来、电压冲击终止电压、因此 RSOC 跳至0%。 我不认为2%的跳变是一个较大的跳变、我希望精度为1-2%。

    此致、

    Wyatt Keller