This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:SYNC 输入

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, PMP11136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588691/lmr14030-q1-sync-input

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP11136

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们使用 PMP11136原理图作为参考。 同步输入电路上有一些部件。 这些部件对 SYNC 功能有何影响? 他们特别想知道 R24的影响。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、RT 引脚不是高阻抗、因此其阻抗 Rz 如下图所示。 由于 R30足够低、因此 Vsync =Vcion*Rz/[(R24+1/S*C26)||R26+Rz]加上 R24和 C26并联 R26时阻抗较低(R24+1/S*C26)||R26、这将导致较低的压降(R24+1/S*R26| R26|)。 对于 R24、它的值越低、理论上越好、但会产生较大的耦合电流、我认为4.02k 是从实验中得出的折衷值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个建议是、如果您的同步时钟 I/O 端口足够强、最好选择更大的 C26 (例如22pF 或33pF)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    顺便说一下、他们评估了 EVM 的同步操作并找到了软件抖动。 该抖动大于其他 IC。 是否有任何方法可以降低 SW 抖动?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这种情况下的负载是多少? 同步功能在 PFM 模式下不适用。 见第14页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 测量条件如下。

    VIN=12V、VOUT=5V、负载电流=2.5A

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还评估了在我们的 EVM 上、抖动约为15~20ns。 只是想确认一下您的心情。
    您应用了什么点并测量同步时钟?
    2、负载是多少? 负载恒定是2.5A 还是存在任何瞬态?
    3、VIN 是否稳定? 存在任何瞬态。
    4.您是否在 MCU I/O 端口上尝试过函数发生器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 您可以向我们分享您的屏幕截图吗? 屏幕截图的分辨率是多少?

    应用和测量的点是 J2。

    负载恒定2.5A。

    3.输入电压稳定。 输入电压的稳定直流电源。

    4、是的、他们也尝试了函数发生器。 结果看起来是一样的。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    下面是在与您在实验室中所测试的波形相同的条件下测试的波形。 全频带宽度250MHz、2.5GS/s

    您是否在软启动完成后测试了波形?

    您是否测试了不带同步时钟的抖动?

    如果您已经尝试了所有操作、但仍然无法找到根本原因。 建议应用新的 EVM 进行测试。