This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:将 UCC28950-Q1突发模式更改为关断模式

Guru**** 2464810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570288/ucc28950-q1-ucc28950-q1-burst-mode-to-shutdown-mode

器件型号:UCC28950-Q1

我们在 UCC28950-Q1数据表的 P20上找到了以下说明。

 

--------

突发模式

如果转换器命令占空比低于 TMIN、则控制器进入突发模式。 控制器始终向电源变压器提供偶数个电源周期。 控制器始终在 OUTB 和 OUTR 电力输送周期内停止其突发。 如果控制器仍需要小于 TMIN 的占空比、则控制器进入关断模式。 然后、它等待直到转换器要求一个等于或高于 TMIN 的占空比、然后控制器按照 COMP 电压引脚的规定输出 TMIN 或 PWM 占空比。

 --------

 

请告诉我们突发模式和关断模式之间有很长的时间。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kura、

    我已将您的问题通知相应的团队。 请尽快查找答案。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura

    控制器占空比由 COMP 引脚上的电压控制、该电压当然是反馈网络的一部分。 将 COMP 引脚上的电压视为电流需求信号非常有用。 当负载电流从满负载降低时、它通过 DCM 阈值(由用户设置)、此时 SR 驱动停止、整流通过 SR 的体二极管进行。 随着负载进一步降低、输出电感器电流变得不连续。 到目前为止、由于在连续导通模式下 Vo = N * D * Vin、其中 N 是变压器匝数比、因此转换器占空比保持恒定。 随着负载进一步降低、占空比开始减小、最终达到 TMIN 阈值(也由用户设置)。  控制器输出(OUTx)设置为零、因此输出的导通时间不会小于 TMIN -这意味着 TMIN 是施加到变压器的最短导通时间。 如果负载进一步降低、超过 TMIN 阈值、则 OUTX 输出关闭(设置 LO)。 这意味着没有电能传输到次级、结果是输出负载导致输出电压下降。 然后、这会通过反馈环路传播、COMP 电压会增加、从而需要更多电流。 当 COMP 引脚达到与 TMIN 相对应的电平时、OUTx 驱动器会再次打开。 假设负载不变、输出电压会因 OUTx 驱动器开启而增加。 由于 Vout 超过其调节设定点、COMP 引脚再次降至 TMIN 阈值以下、OUTx 输出关闭。 这个过程重复进行、直到负载增加足够的时间、这样就需要在与 TMIN 或更大的占空比上持续运行。 为了帮助避免变压器饱和、控制器逻辑在突发期间始终向变压器施加偶数脉冲。 每次突发的长度不是很可预测的、突发之间的间隔也是如此、您会发现突发活动显然是混乱的。 唯一可以说的是、通常情况下、随着输出负载的减小、每个突发的长度减小、并且突发之间的间隔增加。

    在数据表中使用术语"关断"可能有点误导-它仅指 OUTx 输出设置为 LO 这一事实。 在此"关断"阶段期间、ICC 不会降低-其他原因是没有栅极驱动电流。

    我希望这能回答你的问题-如果不能回答,请重新发布。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科林-桑

    感谢你的答复。

    请告诉我更多信息。
    您的意思是,此部件不会进入关断模式,只需继续执行突发模式吗?
    如果负载电流减小得更多、则突发周期会变长。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kura-San

    您完全正确。 该器件会继续以突发模式运行、直到负载增加到足以使持续运行成为维持稳压所必需的水平。 没有与突发模式相关的关断模式。 随着负载的减小、突发长度通常会变短、突发之间的间隔也会变长、但正如我所说的、各个突发的长度和突发之间的间隔不是很好地控制。

    器件中的唯一关断模式是 UVLO 和热关断。


    此致

    Colin