This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:Ucc25800无法正常工作、即使空载、启动时也会出现 OCP2故障

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174437/ucc25800-q1-ucc25800-not-working-giving-ocp2-fault-at-starting-even-at-no-load

器件型号:UCC25800-Q1

大家好、

OCP2故障出现,即使没有负载。 我通过查看故障引脚上的波形来确认 OCP2故障。

我们将此 IC 用于生成栅极驱动器偏置电源。

输入为12V、预期输出为23V。

我们使用的是 Wurth P/N 750319831

仅在启动时、我们将获得此故障、并且不会生成输出。

此外、错误地在我们的原理图中、该变压器相互连接。 但是、现在我们已更改谐振频率(408kHZ)、我们已将谐振电容调整为33nF。

请帮助。 如果需要任何其他数据、请恢复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja、

    您能否提供分析原理图?

    此外、您如何使用外部接线校正"反向连接"变压器、切断和跳线?  OCP2故障仅过滤100ns、是 OCP1设置的5倍。  如果您遇到 OCP2故障、则会出现严重问题。  解决变压器连接问题后、我会仔细检查所有连接(和元件)。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    问题现已解决。

    正如我所说的、初级侧和次级侧互换了、也就是说、我们必须为侧提供24V 输入电源、我们在设计之前将其视为输出。

    因此、一次侧绕组与二次侧绕组的谐振电感器位置发生了变化、由于匝数比的原因、谐振频率发生了变化、因此谐振频率发生了完全变化。

    现在、通过调整谐振电容器和调整频率、我们可以在接近谐振频率的情况下工作、从而解决电流尖峰和问题。

    希望它清除。

    此致