This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:具有集成 RSENSE 的共模/差模滤波器?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569871/bq27421-g1-common-mode-differential-mode-filter-with-integrated-rsense

器件型号:BQ27421-G1

大家好--

我正在为我正在研发的产品向下选择电量监测计解决方案。 我认为这是我和 CEDV 的选择,我在一个密封的应用中——也就是说,我将购买预先制造的电池组,它们将被密封在一个外壳内,系统没有用户访问/功能,当然不在无线充电的范围内。

bq27421-G1具有集成的 RSENSE、对于我的极低电流应用、似乎可以为我节省一些器件。 我的问题是、对于这个集成 RSENSE、如果我仍然在 BAT 和 SRX (单电容器)上至少寻找一个差分模式滤波器、并且如果我也尝试使用一个共模滤波器、我会比表现更好地伤害我; 由于没有更多单独的 SRP 引脚、因此在器件的电源/测量输入端放置串联电阻似乎也是一个不好的主意。

谢谢!