This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:在 LPM0模式期间写入寄存器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588019/tps65311-q1-write-register-during-lpm0-mode

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

我有一个问题。

在 LPM0模式下是否可以对寄存器进行写入?

如果可能、从 LPM0模式返回时是否会保留所有寄存器?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    感谢您发帖。 我已将该主题分配给该器件的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoaki-San、

    在 LPM0模式下、除 DVDD 外的所有稳压器都将关闭、在这种情况下、我认为不能进行任何 SPI 写入。 SPI 通信需要 VIO、通常在系统级、VIO 由其中一个稳压器输出(TPS65311的输出)供电。

    关于 LMP0模式下的寄存器设置保留、我将在下周结束前与您联系、因为目前我们有一些公共假日和休假时间。 我想在 EVM 上再次确认这一点、并在提供反馈之前与设计团队进行核实。

    您能告诉我有关该项目的更多详细信息吗、例如:客户、应用和项目状态? 您可以通过电子邮件将此信息发送给我:kmurthy.hegde@ti.com

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoaki-San、

    有关 LPM0模式下的 SPI 寄存器保持、请参阅下文。

    -在 LPM0模式下、EC 和 EC_of 会保留其值、而其他寄存器会复位为其默认值。 但在活动模式下、一旦读取该寄存器、EC_of 标志就会被清除
    希望这对您有所帮助。 您可以向我发送有关此项目的详细信息吗?

    此致、

    Murthy