This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:大功率限制偏差问题

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591009/ucc2818a-large-power-limit-deviation-issue

器件型号:UCC2818A

在客户的大规模生产电源中出现了一个大功率限制偏差问题。

偏差超过±20%的产品速率将上升1%至2%。

在某些情况下、替换 UCC2818A 在很大程度上降低了延迟偏差。

考虑了哪些类型的问题?

您能否估算电路电阻器值偏差、IMOUT 值、增益常数 K 等的影响?

我已查看以下应用手册。

 www.tij.co.jp/.../slua196a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    UCC2818A 有一个倍频器输出引脚、此引脚设定电源的电流需求电平。

    该信号的值有效地将功率设置为施加的输入电压。

    数据表显示了在高压线路高功率时 IMOUT 变化为+16.7%至-22%、而在低压线路高功率时、IMOUT 变化为+15%至-10.7%。

     IMOUT 电阻器和电流感测电阻器的容差也会增加这种变化、但变化的主要原因是乘法器输出 电流的变化

    此致

    John Griffin