This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:原理图审阅

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179683/tps546d24a-schematic-review

器件型号:TPS546D24A

大家好、

您能不能帮助检查该原理图是否有任何问题、

1、 如果地址引脚悬空、将分配什么地址?  0x24?

2.他们能否将 Avin 和 PVIN 分开并为 Avin 提供3.3V 电压? 过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在申请设计审查之前、请使用并填写 TPS546D24A 产品文件夹中的设计和原理图审查检查清单。  向填写好的设计工作表提供设计审核。

    https://www.ti.com/product/TPS546D24A#design-tools-simulation 

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179683/tps546d24a-schematic-review ]1.  如果它们悬空地址引脚、将分配什么地址?  0x24?[/报价]

    请参阅数据表中的表7-14。  悬空引脚 ADRSEL 引脚将为器件地址选择当前 NVM 设置、即 TI 出厂时的0x24 / 36D。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179683/tps546d24a-schematic-review ]2. 它们能否分离 Avin 和 PVIN 并为 Avin 提供3.3V 电压? 过低?[/报价]

    请参阅数据表中的图7-4。

    如果 VDD5由4.0V 至5.25V 之间的独立电源供电、则可以使用3.3V 电源为 Avin 供电。

    有关使用3.3V 电源运行 Avin 和 VDD5的精密电荷泵、请参阅应用手册《使用3.3V 单电源运行 TPS546D24A》。

    注意: 要使用 SYNC 输出运行电荷泵、ADRSEL 引脚应配置为 SYNC_OUT 而不是自动选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    明白了、  

     他们能否仅与 Avin Powered 进行 PMBus 通信?

    因为我们只需要 Avin 来执行内部数字逻辑、而不是 PVIN、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、没错。   电气特性表中 Avin 电源部分的第一个 UVLO 规格是"用于上电复位(PMBus 通信)的模拟输入电压 UVLO"、电压为2.5V (典型值) 2.7V (最大值)。  这使得 TPS546x24A 系列器 件能够由3.3V 电源供电、包括在必要时使用肖特基二极管的电压降、并与 PMBus 通信。

    当 VDD5低于其" VDD5上的开关使能电压"(可能高达4.05V)时、无法启用输出、但 TPS546D24A 可以通过 PMBus 进行通信、包括 VIN、VOUT 和温度遥测、状态、命令值编程以及将值存储到 NVM。  由于无法启用开关、因此在该状态下 READ_IOUT 将没有意义。

    该器件经过专门设计、允许将 TPS546D24A 二极管连接到待机电源、以进行预加电验证、配置和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MiIller、

    原理图中的遥感电路是否正常?

     远程为0欧姆、本地为50欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Ω Ω 10 μ F 的遥感电流、50至100 μ A 的局部感应电流。

    Ω 为遥感选择10k Ω 电阻器、可使用本地感应电容器来补偿本地输出电压和远程输出电压之间的电力输送路径中的传播延迟。  当遥感位置存在大量输出电容、并且本地输出和遥感之间的电源路径中存在不可忽略的路由电感时、这一点尤其有用。

    路由电感和远程旁路电容可形成第二个 L-C 滤波器、该滤波器会增加感应输出的额外延迟、从而降低输出电压调节的相位裕度、并可能降低外部电压环路的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    您说过遥感电阻器和"来自局部感应的电容器"将补偿 LC 2SD 滤波器的不稳定性。

    请问您是指哪一个电容器?

    请告诉我原理图中的组件编号将会更好

    2、PVIN 和 AVIN 之间的 RC 值应高于10us、 "尽可能大"对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179683/tps546d24a-schematic-review/4445047 #4445047"]

    您说过遥感电阻器和"来自局部感应的电容器"将补偿 LC 2SD 滤波器的不稳定性。

    请问您是指哪一个电容器?

    请告诉我原理图中的组件编号将会更好

    [/报价]

    前馈感应电容器当前未在原理图中、但它将与 PR4138从本地 VOUT 感应到 VOSNS 输入并联。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179683/tps546d24a-schematic-review/4445047 #4445047"]2. PVIN 和 AVIN 之间的 RC 值应高于10us、 并且"尽可能大"、对吧?[/QUERPILE]

    它不需要"尽可能大"、只需大于或等于10μs Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MiIler、

    抱歉、 您是否会再次查看此内容、

    我有点困惑、该 RC 如何补偿 LC 滤波器、

    因为它们甚至不会连接在一起、

    10欧姆电阻必须将50欧姆的局部感应传递给您参考的局部电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    希望图表会有所帮助。

    SW 是 TPS546D24A 的开关输出

    COUT 是转换器的本地旁路电容

    Lroute 是从转换器到遥感点的路由电感

    CLoad 是负载在遥感点上的远程输入电容

    两个10k Ω 电阻器是 Ω 遥感电阻器

    两个100 Ω 电阻器是本地反馈电阻器

    CFF 是本地前馈电容器、如果使用该电容器、它会在不增加路由电感和远程负载电容延迟的情况下将高频交流电压馈入 VOSNS 路径、以补偿电源路径 L-C (Lroute 进入 Cload)引起的相位滞后  

    尽管寄生 L 和远程负载输入电容引起相位滞后、但确定 CFF x 10Ω 以提供比 Lroute x CLoad 谐振频率更大的时间常数有助于提高转换器的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    您基本上会前馈本地交流信号以补偿遥感信号的相位滞后、对吧?

    您建议的 CFF 是什么、或者他们可以从什么开始?  

    1nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它取决于寄生 L-C 的估算值或测量值  我 Ω 使用10m Ω 的感应电阻器来设定一个时间常数、这个时间常数大约是 L-C 滤波器的时间常数的1/2。  Ω 10k Ω 电阻器、电容值可能在220nF - 2.2μF μ F 范围内。  如果您需要在测量 PCB 之前放置电容器、我建议从1.0μF μ F 开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、

    我想知道远程感应目标是感应远程而不是本地电压变化、

    但是、该前馈电容是否 会导致"副作用 "、从而 可能感应到更多的局部信号、尤其是高频信号?   

    2.由于某种原因、他们能否先将 AGND 连接到 NC、然后使用 NC 引脚连接到散热焊盘?  

    我假设 NC 没有连接到任何东西、因此应该很灵活、对吧?

    3、存在冲突、引脚定义说不连接任何 DRTN、但布局示例的说明不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    视情况而定。

    电容反馈不会影响直流电压调节精度、因为本地输出电压没有直流反馈、但它确实会降低反馈环路对遥感点高频动态变化的响应能力、 这确实会降低远程感测点的环路带宽。

    然而、当遥感点包括相位滞后时、例如二级滤波器或分布电感和远程输出电容时、需要比增加电容局部感应所需的减少更多地减少环路以稳定输出。

    不过、如果电容器大于稳定回路所需的电容、则可以比在遥感点稳定回路所需的带宽更少环路带宽、 因此、重要的是不要使电容反馈电容器过大、并将检测交叉频率降低得太低。