This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070模型和器件引脚不同

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590669/tina-spice-ucc28070-ucc28070-model-and-part-pin-are-not-same

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 在 UCC28070/瞬态模型的参考设计中、引脚不符合数据表。 我需要将 CDR、RDM 和 GND 用于我的应用、请为模型提供这些引脚。

此致、

Manoj e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_PFC-controller.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!
    这里也讨论了同样的问题:
    e2e.ti.com/.../560486
    为 UCC28070提供的模型是一个平均模型、仅适用于 EVM 配置。
    TI 不提供瞬态模型。

    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在此感谢您关注 TI。 我将联系相应的产品组。 希望您能尽快听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jhon、您好!

    平均模型还可以、但您能帮助解决这三个引脚:CDR、RDM 和 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!  

    遗憾的是、抖动率和抖动幅度(CDR、RDM)未针对此部件建模。

    我可以找到的唯一模型是附加的、我认为您有这种模型。

    此致

    John

    e2e.ti.com/.../0636.slum328.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    什么是.tsc 格式可以共享 Spice 模型。

    我无法打开此文件。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj

    您需要安装 TINA 软件才能打开此示例

    此致

    John