This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:TPS78326DDCR 和 Ricoh R1180N261C

Guru**** 2515035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570362/tps783-tps78326ddcr-and-ricoh-r1180n261c

器件型号:TPS783
主题中讨论的其他器件: TPS706

您好!

我们使用的是 Ricoh R1180N26器件、我们正在寻找 TI 的替代 LDO。 我们找到了 TPS78326  

是否有其他推荐器件? 而 IO=150mA 可能是 IO=100mA

提前感谢。  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、TPS783似乎是一个不错的替代方案;但是、为了帮助为您的应用选择最佳的 LDO、我需要进一步了解您的应用。

    我看到输出电压为2.6V、100mA 足以满足您的负载要求。 您的输入电压是多少?

    我看到这两个器件的接地电流都很低。 您的 LDO 是否还需要任何其他功能?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们的项目需要一个 IQ 极低的 LDO、因为它由一个 CR2电池供电。  

    我们的输入电压为3V、但正如您在随附的图片中看到的、我们使用升压(3V3)、然后从此处为 LDO 供电、以实现2v6。

    LDO 的主要特性应该是低 Iq、并且与 Ricoh 基准引脚兼容。

     TPS783具有引脚兼容性、Iq 较低、我们认为它的性能非常出色。  

    而是0.5uA、我们可以使用1uA 的电流、我们正在寻找不同的选项  

    是否有另一个可以推荐的选项?

    提前感谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可能还需要考虑 TPS706。  虽然它具有更高的接地引脚电流、但它也具有更高的性能(例如瞬态)。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢 您的评论、我们将测试3V3的基准、因为2v6没有基准。

    如果 TPS706对瞬态的响应比 TPS783更好、这会让它变得非常有趣。 我们将查找一些样本并对其进行测试。

    此致

    David