This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望查找具有以下提到规格的直流/直流转换器评估套件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, LM61460, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181177/looking-to-find-the-dc-dc-converter-evaluation-kit-with-below-mentioned-specification

主题中讨论的其他器件:TPS56637LM61460LMR51450

尊敬的先生/女士:

我们希望找到具有以下规格的直流/直流转换器评估套件。

规格:

1) 1)支持的最小输入电压范围为19伏

2) 2)要求最小负载电流为4A、最小输出电压为12V。


请帮帮我们。

此致、
Pooja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Pooja、

    您能否指定您要求的最大输入电压/输出电压/输出电流?  

    作为快速回答、您可以查看 TPS56637 (28V 6A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirandra:

    请仔细检查所需的电压和输出电流。

    输入电压 Vin = 28V 或29V (29V 是最大电压)

    输出电压 Vout=12至19V  

    输出电流 Iout= 5A  

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    对于29V 输入电压器件、您可能需要咨询宽输入电压降压产品线。  我将分配给 WV 团队以支持您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miranda,

    我只是与内部团队讨论、28V 最大值、

    请您在这方面为我们提供帮助。

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用 LMR51450或 LM61460进行检查。

    谢谢