This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2682:输入悬空或连接到 GDN 时的输出电压

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2682

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569292/lm2682-output-voltage-when-input-is-floating-or-connected-to-gdn

器件型号:LM2682

您好!

当输入 a)悬空或 b)连接到 GND 且输出端有10k Ω 上拉电阻器时、LM2682的输出电压是多少?

非常感谢、
欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ESA、

    我将对此进行研究并返回给您。 我现在没有 LM2682样片、但我订购了。


    此致、

    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESA、

    假设 输出和接地之间有10kohm 上拉电阻器、则在这两种情况下、输出都将被拉至0V。 (VIN 悬空或连接至 GND)
    在没有上拉电阻的情况下、输出电容器会保持输出电压、除非它已放电到某个位置。(如果没有其他电容器、则自放电)

    此致、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    非常感谢您的回复! 我假设  、如果上拉电阻器介于输出和 5V 之间、 则两种情况下的输出都将拉至5V。 是这样吗?

    此致、
    欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧空局,

    明天我将检查是否可以上拉至+5V。 一些反相电荷泵不允许输出中存在正电压。 您能不能说出 LM2682所驱动的负载类型?

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    提前感谢您的检查。 负载是 LCD 显示屏-很抱歉我没有更多详细信息。

    此致、
    欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ESA、

    遗憾的是、当输出被拉至高于0V 时、LM2682似乎开始灌入电流。 10k Ω 上拉电阻器仅将 Vout 拉至0.5V

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juha。

    这对于两种情况都有效、即输入悬空以及连接到 GND 时是否有效?

    此致、
    欧空局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧空局,


    是的。  


    此致、

    Juha