This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:关于降压条件

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570754/lm2623-about-step-down-condition

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好!

请告诉我 LM2623的相关信息吗?

我的客户正在寻找符合以下条件的器件。
-Vin (min):※尽可能小的1.2V μ A
-Vin (max):7V
-Vout:4.5V 或5V
-Iout≒250mA

我向  客户介绍了 LM2623和 TPS63070。
但是、客户希望输入电压低于 TPS63070
该器件(LM2623)是否可在客户的情况下使用?
如果是降压条件、请告诉我 该器件的工作原理。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2623仅是升压转换器。  您的设计需要降压/升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    我理解您的意见。
    很抱歉、我没有清楚说明它。

    客户了解、在 Vin=5V 至7V 条件下无法调节此器件。
    但是、客户希望了解降压条件下的行为。

    例如、 如何在以下条件下操作它?
    VIN=4.2V (1节电池电池最大电压)
    VOUT=4V

    请告诉我您的建议

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须对它进行研究。 我从未亲自使用过 LM2623。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的响应和支持。
    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区