This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:延迟时间

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1, TPS3702-Q1, TPS3700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569541/tps3700-q1-delay-time

器件型号:TPS3700-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3702-Q1TPS3700

您好!

我的客户正在对 TPS3700-Q1和 TPS3702-Q1进行计时验证。

他们希望进行精确的值计算。

那么、您是否有低于每个器件的最小值和最大值?

TPS3700 -Q1
・tpHL 最小值: 最大值: 典型值:18uS
・TPLH  最小值: 最大值: 典型值:18uS  
・      最小值: 最大值: 典型值:2.2uS
・TF      最小值: 最大值: 典型值:0.22uS
TPS3702-Q1
・tpd (HL) 最小值: 最大值: 典型值:19uS
・tpd (LH) 最小值: 最大值: 典型值:35uS
・       最小值: 最大值: 典型值:2.2uS
・TF       最小值: 最大值: 典型值:0.22uS
・TSD    最小值: 最大值: 典型值:300uS
此致、
中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大仓市

    我们不指定最小值和最大值、因为这些值不是经过测试的参数、甚至可能因器件而略有不同。 数据表在图5和图6中提供了随温度变化传播延迟的典型范围。 没有有关上升和下降时间的最小值/最大值的可用数据。 我可以努力为您提供近似值、但这需要一些时间。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael - San

    我与客户谈论过这个问题。
    如果您同意没有最小值/最大值数据、我决定让您使用典型值进行计算。
    当一切需要数据时,我可以要求 angain。

    此致、
    中仓市道一