This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要为我们的应用选择合适的 LED 驱动器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, TPS92512, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590032/need-to-choose-right-led-driver-for-our-application

主题中讨论的其他器件:TPS54201TPS92512LM3409

您好!

我们需要用于1米 LED 照明条(12V、120 LED (3个串联 X 40并联)、3028尺寸)的 LED 驱动器、该驱动器现已推出、但我们没有相同的文档。

我们尝试直接从12V、30A 电源驱动。 照明效果良好、但如果连接所有外设、照明亮度将会下降。 因此、我们需要更好的恒流驱动器。

因此、请建议哪种 IC 适合我们的要求。

此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、
    您可以查看 TPS54201吗?
    我认为这会影响您的问题。
    如有任何问题、请告诉我。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您的回复。
    需要至少2.4A (120 X 20mA)的电流来驱动120个 LED、对吧? 如果是、请向合适的人提出建议。

    我们将使用24V 电源电压。 我们如何调节至12V? 因为我在该 IC 中找不到分压器网络/可调引脚。

    此致、
    Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    LED 堆叠电压总共为12V、您需要通过它的最大电流是多少? 此外、您有什么输入可用、只有12V 电压轨或其他可用的输入? 您是否有任何调光要求、如果是模拟调光、PWM 还是两者都有? 请告诉我、我将查看我们是否有任何适合您的东西。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    这是一个很好的电流量。 我可以想到的两个最佳选择是:

    TPS92512。 该器件是一款集成降压器件、可提供电流。 您可能会将其推入较热的位置。 但是、如果您具有良好的散热效果并使用低开关频率、则可以使用该器件。

    LM3409。 这可能是更好的选择、因为它是一个控制器、可以轻松实现2.4A。

    如果您需要任何一种功能、这两种器件都能够进行模拟调光和 PWM 调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您提供相关信息。

    我将使用 TPS92512。 我已经浏览过数据表、但找不到、Vout/PH 是否为可调电压? 如果是、我们如何调节 LED 的输出电压。 我们使用的是24V、30A 电源、LED 条需要12V 输出。

    此致、
    Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    TPS92512是一款用于驱动 LED 的电流调节器。 您可以使用从 ISENSE 到接地的电阻器设置电流、输出电压将仅为 ISENSE 电压加上 LED 堆叠电压(在您的情况下为12V)。 这对于 LED 驱动器来说是理想的选择、因为 LED 正向电压可能因灯串而异、并且随着 LED 温度的升高、它肯定会有所不同。 如果您使用电压电源、则不同 LED 负载之间的电流将非常不同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    TPS54201是恒定 LED 驱动器、最大输入电压为28V、当输入为24V 时、输出将调节为 LED 正向电压、对于3个串联 LED、正向电压将约为10V。 您只需2个 TPS54201即可支持高达3A 的电流

    TPS54201是同义的降压解决方案、可为您的解决方案提供极高的效率和保护。

    如有任何问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、



    感谢您提供相关信息。



    感谢您的支持。



    此致、

    Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    感谢您提供相关信息。

    感谢您的支持。


    此致、
    Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    我将关闭该线程。 但是、如果您有其他问题、您仍然可以发布到该帖子。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的支持。

    我得到了解决方案、我订购了 IC。 您可以关闭此主题。

    此致、

    Naveen K